This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM67A:使用 LVDS-1 LVDS-2 和 DSI-0 启用 3 个屏幕

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: AM67A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1593305/am67a-enable-3-screens-with-lvds-1-lvds-2-and-dsi-0

器件型号: AM67A

您好、

之前、我将设备树配置为使用 LVDS 单通道 LVDS-1、LVDS-2 和 DSI-0 启用三个屏幕。 我有 LVDS-1 和 DSI-0 的视频输出。 但是、我发现在 SDK11 上、使用此设置时、仍然无法在 LVDS-2 上获得时钟信号。 我按照指南操作并应用了移除配套面板的补丁。

当我特意配置配套面板时、我在 LVDS-2 屏幕上获得重复的输出、但如果没有配套面板、它不会输出任何内容、则禁用外设。

cat /sys/kernel/debug/clk/clk_summary | grep dss
 clk:232:8                           1       1        0        320000000   0          0     50000      Y   30220000.dss                    fck
    clk:232:4                        1       1        0        82552000    0          0     50000      Y      30220000.dss                    vp2
       clock-divider-oldi-dss1       1       1        0        87100000    0          0     50000      Y         30220000.dss                    vp1
 clk:186:6                           1       1        0        320000000   0          0     50000      Y   30200000.dss                    fck
    clk:186:2                        0       0        0        300000000   0          0     50000      Y      30200000.dss                    vp2
    clock-divider-oldi-dss0          1       1        0        87100000    0          0     50000      Y      30200000.dss                    vp1

请注意 VP1 上的 oldi-DSS1。 此时钟配置正确、表明已启用、但引脚实际上并未切换。

有人能帮我调试外设尽管在 kmsprint 和 clk_summary 中显示正确但仍然无法输出的原因吗?

kmsprint --device /dev/dri/card2
Connector 0 (41) LVDS-2 (connected)
  Encoder 0 (40) NONE
    Crtc 0 (39) 1920x720@56.36 87.100 1920/53/54/53/? 720/8/7/8/? 56 (56.36) P|D
      Plane 0 (32) fb-id: 55 (crtcs: 0 1) 0,0 1920x720 -> 0,0 1920x720 (AR12 AB12 RA12 RG16 BG16 AR15 AB15 AR24 AB24 RA24 BA24 RG24 BG24 AR30 AB30 XR12 XB12 RX12 XR15 XB15 XR24 XB24 RX24 BX24 XR30 XB30 YUYV UYVY NV12)
        FB 55 1920x720 XR24
Connector 1 (52) DSI-1 (connected)
  Encoder 1 (51) NONE
    Crtc 1 (50) 1280x800@64.01 82.550 1280/100/32/100/- 800/20/3/30/- 64 (64.01) P|D
      Plane 1 (43) fb-id: 58 (crtcs: 0 1) 0,0 1280x800 -> 0,0 1280x800 (AR12 AB12 RA12 RG16 BG16 AR15 AB15 AR24 AB24 RA24 BA24 RG24 BG24 AR30 AB30 XR12 XB12 RX12 XR15 XB15 XR24 XB24 RX24 BX24 XR30 XB30 YUYV UYVY NV12)
        FB 58 1280x800 XR24

 

以下是器件树的重要部分:

...
	panel0 {
		compatible = "dlc,dlc1010gig";
		rotation = <180>;
		ports {
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <0>;

			port@0 {
				reg = <0>;

				lcd_in0: endpoint {
					remote-endpoint = <&oldi0_dss0_out>;
				};
			};
		};
	};

	panel1 {
		compatible = "dlc,dlc1010gig";
		rotation = <180>;
		ports {
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <0>;

			port@0 {
				reg = <0>;

				lcd_in1: endpoint {
					remote-endpoint = <&oldi1_dss1_out>;
				};
			};
		};
	};
...

&dss0 {
	status = "okay";
};

&dss0_ports {
	#address-cells = <1>;
	#size-cells = <0>;

	/* VP1: LVDS Output (OLDI TX 0) */
	port@0 {
		reg = <0>;
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;

		dss0_dpi0_out0: endpoint@0 {
			reg = <0>;
			remote-endpoint = <&oldi0_dss0_in>;
		};
	};

};

&oldi0_dss0 {
	status = "okay";
};

&oldi0_dss0_ports {
	#address-cells = <1>;
	#size-cells = <0>;

	port@0 {
		reg = <0>;

		oldi0_dss0_in: endpoint {
			remote-endpoint = <&dss0_dpi0_out0>;
		};
	};

	port@1 {
		reg = <1>;

		oldi0_dss0_out: endpoint {
			remote-endpoint = <&lcd_in0>;
		};
	};
};

&oldi1_dss0 {
	status = "disabled";
};

&dss1 {
    status = "okay";

    clocks = <&k3_clks 232 8>,
            <&dss1_vp1_clk>,
            <&k3_clks 232 4>;

    clock-names = "fck", "vp1", "vp2";

    assigned-clocks = <&k3_clks 235 7>, /* DEV_OLDI_TX_CORE1_OLDI_PLL_CLK */
            <&k3_clks 241 0>,    /* DSS1-VP0 */
            <&k3_clks 240 0>;    /* DSS1-VP1 */

    assigned-clock-parents = <&k3_clks 235 9>, /* DEV_OLDI_TX_CORE1_OLDI_PLL_CLK_PARENT_HSDIV0_16FFT_MAIN_18_HSDIVOUT0_CLK */
            <&k3_clks 241 1>,    /* PLL 18 OLDI */
            <&k3_clks 240 2>;    /* PLL 17 DSI */
};

&dss1_ports {
	#address-cells = <1>;
	#size-cells = <0>;

	/* VP0: LVDS Output (OLDI TX 1) */
	port@0 {
		reg = <0>;
		status = "okay";

		dss1_dpi0_out: endpoint {
			status = "okay";
			remote-endpoint = <&oldi1_dss1_in>;
		};
	};

	/* DSS1-VP1: DSI Output */
	port@1 {
		reg = <1>;

		dss1_dpi1_out: endpoint {
			remote-endpoint = <&dsi0_in>;
		};
	};
};

&oldi1_dss1 {
	status = "okay";
};

&oldi1_dss1_ports {
	status = "okay";
	#address-cells = <1>;
	#size-cells = <0>;

	port@0 {
		reg = <0>;
		status = "okay";

		oldi1_dss1_in: endpoint {
			status = "okay";
			remote-endpoint = <&dss1_dpi0_out>;
		};
	};

	port@1 {
		reg = <1>;
		status = "okay";

		oldi1_dss1_out: endpoint {
			status = "okay";
			remote-endpoint = <&lcd_in1>;
		};
	};
};

&dphy_tx0 {
	status = "okay";
};


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现可以通过打开寄存器来手动启用时钟:
    devmem2 0x108700 l 0x80000000

    但是、为什么默认情况下不设置该设置? DSS 将明确启用 DSI-0 输出、它是这组寄存器的一部分。
    这个寄存器控制在这个位置启用的 LVDS-1?

    我获得了显示输出并且它是独立的、所以这几乎可以正常工作、但驱动程序应该设置该位?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    您能分享一下使用的是 SDK 11.0 还是 11.1 吗?

      这些寄存器中的值是什么:
    0x3020a160
    0x3022a160

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、对于 AM67A、11.1 没有发布、您能否尝试应用此补丁并重新检查上述寄存器的值:
    https://git.ti.com/cgit/ti-linux-kernel/ti-linux-kernel/commit/arch/arm64/boot/dts/ti?h=ti-linux-6.12.y&id=670fcdf73e85f67e0917cdf0cc6ec4f5fcf43392 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divyansh:

    我正在使用 TI 的“PROCESSOR-SDK-LINUX-11_01_02_01.txt"中“中的 Yocto 版本
    我已经应用了您链接的补丁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divyansh:

    这是寄存器输出、它们是相同的。

    devmem2 0x3020a160
    /dev/mem opened.
    Memory mapped at address 0xffffa7f80000.
    Read at address  0x3020A160 (0xffffa7f80160): 0x00001185


    devmem2 0x3022a160
    /dev/mem opened.
    Memory mapped at address 0xffffbac36000.
    Read at address  0x3022A160 (0xffffbac36160): 0x00001185

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divyansh:

    我发现了错误:
    oldi1_DSS1:oldi@1{
    reg =<0>;

    oldi@1 应具有 reg=<1>;


    这位于:
    k3-am62p-j722s-common-main.dtsi

    我已验证此问题已解决。