器件型号: AM67A
您好、
此问题与以下主题相关。
以下主题已关闭、因此我将此重新发布为相关问题。
(+) AM67A:适用于 VDD_CORE 的最小去耦电容器 — 处理器论坛-处理器 — TI E2E 支持论坛
我来确认所附表中每个“低“、“中“和“高“频率的确切频率范围。
根据以下 pdf、其定义如下所示。
Microsoft Word - J7_SoC_PCB_PI_Rcmds_v0.16.docx
注意:
1)。 低频范围:降压 Fsw/10 (~0.2 –0.44) MHz < LF < 1.0MHz
2.) 中频范围:1.0MHz < HF < 20MHz
3.) 高频范围:20MHz < HF < 50MHz
4) 在遥感反馈下从稳压器到负载点的最大布线电阻,以补偿~7.5%的电源压降。
目标阻抗值与上面的 pdf 略有不同、但是我们是否可以将上面注释中的相同内容应用于所附的表?
此致、