This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM67A:PDN 阻抗频率范围

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1591530/am67a-pdn-impedance-frequency-range

器件型号: AM67A

您好、

此问题与以下主题相关。
以下主题已关闭、因此我将此重新发布为相关问题。
(+) AM67A:适用于 VDD_CORE 的最小去耦电容器 — 处理器论坛-处理器 — TI E2E 支持论坛 
我来确认所附表中每个“低“、“中“和“高“频率的确切频率范围。

根据以下 pdf、其定义如下所示。
Microsoft Word - J7_SoC_PCB_PI_Rcmds_v0.16.docx 

注意:
1)。 低频范围:降压 Fsw/10 (~0.2 –0.44) MHz < LF < 1.0MHz
2.) 中频范围:1.0MHz < HF < 20MHz
3.) 高频范围:20MHz < HF < 50MHz
4) 在遥感反馈下从稳压器到负载点的最大布线电阻,以补偿~7.5%的电源压降。

目标阻抗值与上面的 pdf 略有不同、但是我们是否可以将上面注释中的相同内容应用于所附的表?

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请您就我的问题提供反馈意见。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是 — 看起来提供的 J7_SoC_PCB_PI_Rcmds_v0.16.docx 是 E2E 链接信息的更新版本 — 建议使用它 (docx)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    感谢您的答复。
    我懂了。 (它看起来最新版本比您之前发布的版本稍微放宽了一些参数。)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同意。  

    如果没有其他问题、请关闭 TT。