This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:将 UFS 3.1 芯片与 TDA4VH 连接起来

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TDA4VH-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1591096/tda4vh-q1-connect-a-ufs-3-1-chip-with-tda4vh

器件型号: TDA4VH-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TDA4VH

您好、

对于 TDA4VH-Q1、UFS 接口协议为版本 2.1、数据通道电压为 1.8V:

TDA4VH-UFS interface.jpg

但对于 UFS 3.1 芯片、不使用 VCCQ2 (1.8V):

UFS3.1 chip.jpg

我的问题是:我可以将 UFS3.1 芯片与 TDA4VH 连接吗?

谢谢

Gavin

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gavin Zhang

    根据:  TDA4VM-Q1:UFS 3.1 硬件支持、我们的器件在 VCCQ 上支持 1.2V 电压。  

    此致、
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared

    这意味着我可以直接将 UFS 3.1 芯片与 TDA4VH-Q1 连接起来、对吧?

    谢谢

    Gavin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gavin Zhang

    这些线路看起来都是 1.8V、但我不确定它们是否可以更改为 1.2V。

    我已将该线程重新分配给我们的硬件专家。

    此致、
    Jared