This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:LPDDR4 配置文件生成

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TDA4VEN-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1588768/tda4ven-q1-lpddr4-configuration-file-generation

器件型号: TDA4VEN-Q1

HI TI
您好! 我们的新工程采用 TDA4VEN-Q1 电路板、我们为 LPDDR4 存储器选择了 K4F6E3S4HB-KHCL02V 型号、容量为 2GB。 您能否提供 SPL 和 SBL 的 DDR 配置文件? 谢谢你。

image.png

image.png【数据表】LP4_16Gb_B_200F_10x15_K4F6E3S4HB-KFCL_K4F6E3S4HB-KHCL_Rev1.0.pdf 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TI 提供了一个工具(下面的链接)来帮助进行 TDA4VEN DDRSS 寄存器配置、该寄存器获取与 LPDDR4 存储器和系统相关的用户输入、并输出可直接与 SPL 和 SBL 驱动程序一起使用的相应文件。

    您能否查看以下链接、如有任何其他问题、敬请告知我们?

    https://dev.ti.com/sysconfig/?product=TDA4x_DRA8x_AM67x-AM69x_DDR_Config&device=J722S_TDA4VEN_TDA4AEN_AM67

    此致、
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI:
    我熟悉此工具并且自己使用过、但配置文件无法保证 DDR 稳定运行。 因此、我希望 TI 工程师能够根据我们的原理图和 DDR4 数据手册为我们提供可确保 DDR4 稳定运行的配置。
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI:
    我们的项目中总共使用 2GB LPDDR4。 我们应该如何在 U-Boot 和内核中进行修改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    J722s 的 SBL 和 SPL 是否不支持 4266MHz 频率设置? 我注意到、在 EVM 电路板上、SBL 默认为 3733MHz、SPL 默认为 4000MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    J722s 的 SBL 和 SPL 是否不支持 4266MHz 频率设置? 我注意到、在 EVM 电路板上、SBL 默认为 3733MHz、SPL 默认为 4000MHz。

    不可以、J722S 器件(例如 TDA4VEN)不支持 LPDDR4-4266。 器件数据表中记录了这一点。

    此致、
    Kevin