This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5708:关于与 TUSB8042A 的 USB_VBUS 的连接

Guru**** 2666105 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8042A, AM5708, TMDSEVM572X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1591335/am5708-regarding-connection-with-usb_vbus-of-tusb8042a

部件号: AM5708
主题中讨论的其他器件: TUSB8042ATMDSEVM572X

我正在使用原型定制板进行调试。 TUSB8042A 的 PWRCTL 不会变为高电平。 (极性设置为高电平。) 我将 AM5708 的 US1_drvvbus 连接到 TUSB8042A 的 USB_VBUS。

TUSB8042A 的分压电阻为 90.9k Ω 和 10k Ω。 AM5708 的 US1_drvbus 为 3.3V、因此电压应约为 0.33V。  

我有两个问题:

1.是否可以将 AM5708 的 US1_drvbus 连接到 TUSB8042A 的 USB_VBUS?

2.似乎没有一个寄存器来单独更改四个 PWRCTL 中每个寄存器的逻辑。

  如何单独设置 PWRCTL?  

此致、

山田浩史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yamada-San、

    在此论坛上、由于您提出了器件型号 AM5708 问题、因此我们只能回答第一个问题。 有关 TUSB8042A 的寄存器具体问题、请提交上面的相关问题 ( )、并 以 TUSB8042A 作为器件型号、提示正确的工程师。

    有关上一个主题、请参阅以下建议:  AM5706:如何处理 USBx_DRVVBUS 

    TMDSEVM572X 评估模块原理图显示了 AM57x 的 USB1_DRVVBUS 引脚 可以主动控制 TPS2051CDBVR 的 VBUS 电源开关。 EVM 中的这种实现是建议的方法、应遵循。

    如有任何其他问题、我会将此主题重新分配给我们的硬件工程师。

    请注意、本周是美国的假日周、因此响应可能会有所延迟。

    -Josue

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要提交一个特定于 TUSB8042A 问题的 E2E、与 AM5708 无关。  我猜您使用的电阻分压器假设采用 VBUS 连接(5V 或更高电压)。  但是、当您通过 IO 供电时、电压只有 3.3V。   可以调整 R 分频器来使电压接近 1.1V

    同样、建议创建新的 E2E、只参考 TUSB8042A 以及这些问题。