Other Parts Discussed in Thread: TUSB8042A, AM5708, TMDSEVM572X
部件号: AM5708
主题中讨论的其他器件: TUSB8042A、 TMDSEVM572X
我正在使用原型定制板进行调试。 TUSB8042A 的 PWRCTL 不会变为高电平。 (极性设置为高电平。) 我将 AM5708 的 US1_drvvbus 连接到 TUSB8042A 的 USB_VBUS。
TUSB8042A 的分压电阻为 90.9k Ω 和 10k Ω。 AM5708 的 US1_drvbus 为 3.3V、因此电压应约为 0.33V。
我有两个问题:
1.是否可以将 AM5708 的 US1_drvbus 连接到 TUSB8042A 的 USB_VBUS?
2.似乎没有一个寄存器来单独更改四个 PWRCTL 中每个寄存器的逻辑。
如何单独设置 PWRCTL?
此致、
山田浩史