This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:LPDDR4 MR 设置

Guru**** 2666105 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1590108/tda4ven-q1-lpddr4-mr-setting

器件型号: TDA4VEN-Q1

你(们)好

LPDDR4 存储器的模式寄存器设置是什么?我已经使用 Sys config 系统创建了一个.syscfg 文件、但我找不到用于在 DRAM 端设置 VREF 的项目 (MR12、14)。 如何设置上述模式注册器?  

TDA4VEN_LP4_setting_tool.png

 

请注意、Excel 文件中提供的配置表 (SPRACU8B_Jacinto7 DDRSS_RegConfigTool.xlsb) 包含相关项。

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    VREF 在初始化期间进行训练。 用户不需要手动设置。

    此致、
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Kevin-san、

    我知道这是通过培训自动调整的。

    是否需要设置初始值? (范围 0 或 1、初始 VREF 值)

    此致、

    山本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是否需要设置初始值? (范围 0 或 1、初始 VREF 值)

    用户无需设置 VREF 设置、这就是我们删除 TDA4VEN 的工具输入的原因。

    此致、
    Kevin