This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EG-17:TDA2EG 的命名定义

Guru**** 2665625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1590781/tda2eg-17-naming-definition-of-tda2eg

器件型号: TDA2EG-17
主题中讨论的其他器件: TDA2

您好、专家

创建此线程仅用于双重检查。

这是 GP 器件吗?

tda2eg.jpg

pp.jpg

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    添加两个问题。

    (1) 我们如何将 TDA2 检查为 HS 器件?

    (2) 我认为 TDA2EGBHQCBDQ1 仍然是 GP 器件、该器件可以使用“未签名“的引导加载程序/SPL/MLO 启动。 不是?

    谢谢你。

    Gibbs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (1) 正确 — 根据器件标签,器件为 GP(通用)。  如果您需要安全器件、则会订购其他器件型号(如提供的命名规则说明中所标识)。

    (2) 正确- GP 器件不需要已签名的引导加载程序。