This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM620-Q1:如何降低 MCUSS 中的工作时钟?

Guru**** 2666105 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1554944/am620-q1-how-to-reduce-operation-clock-in-mcuss

器件型号: AM620-Q1

工具/软件:

您好、专家

这是该主题的扩展讨论、

 问题:AM620-Q1:我们可以在 MCU LPM 下动态降低 MCU M4F PLL 的时钟速度吗 

我们希望降低 MCUSS 工作时钟、以在 MCU LPM 下节省更多功率。

我们是否可以修改 MCUSS 工作时钟?

SDK:Linux 10.01.10.04

MCU SDK:10.01.00.33

谢谢您、

Gibbs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gibbs、

    我正在将您的问题发送给 Linux 专家。

    根据时钟树工具、我们可将频率更改为 M4F 的 200MHz 时钟。

    则可以 200MHz 将其设置为低电平。

    我们需要为 200MHz 设置父时钟、然后将时钟频率设置为 200MHz。

    这样它应该会起作用。

    此致、

    Anil.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Anil

    感谢您的答复。

    我尝试使用时钟树来配置 M4F 时钟、设置如下。

    * unittled.syscfg

     * Write custom configuration values to the imported modules.
     */
    const PLL1                  = system.clockTree["MCU_pllfracf2_ssmod_16fft0"];
    PLL1.FB_DIV_INT_DivideValue = 24;

    寄存器设置

    我是否可以知道如何在 u-boot 或 Linux 代码中修改(更改)此设置?

    谢谢你。

    Gibbs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gibbs、

    要回答原始问题:是的、您可以在 Linux 器件树文件中为 M4 内核设置不同的频率。 但这将是静态频率。 我们不支持在运行期间动态更改 M4F 内核频率。

    是否仍要将 M4F 内核频率更改为固定的 200MHz?

    或者、如果在运行时无法更改频率、是否要将该频率保留为 400MHz?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nick

    我们知道 在运行时不能更改频率、这是可以的。

    我们希望 为具有静态设置的 M4 内核设置不同的频率、

    M4F 内核频率是固定 200MHz 是我们的选择之一、因为我们想知道如何降低 M4 工作频率以降低功耗。

    我知道需要在 M4 性能与功耗之间进行权衡、  

    我甚至使用 k3conf 来设置 M4 频率、但它不会改变。

    因此、我们需要您帮助我们 在 Linux dts 或 u-boot 中为 M4 设置频率

    谢谢你。

    Gibbs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gibbs、

    我懂了。

    这种回答会有点模糊、因为我工作日的时间不够用。 如果明天需要更多信息、请告诉我。

    这些说明假设 M4F 时钟设置与 PRU 时钟设置类似。

    时钟树工具是了解您需要调整的时钟源的正确起点。 我建议上拉实际的 M4F 内核、而不是 PLL。 在左侧菜单中、转到“Processors and Accelerators > M4F“。

    一旦您了解了要调整的时钟以及要将其设置为哪些频率、我希望我们使用 Linux 器件树文件中的“Clocks(时钟)“条目设置时钟频率。 我在快速搜索中看不到 M4F 的“时钟“条目、因此您可能需要添加它。

    您可以在 TISCI 文档中找到每个时钟、PLL 输出等的时钟 ID、如下所示:
    https://software-dl.ti.com/tisci/esd/latest/5_soc_doc/am62x/clocks.html

    在我为 PRU 时钟编写的本文档中、您可以找到一些基本概念:
    【常见问题解答】PRU_ICSSG:如何在 Linux 中查看和设置 PRU 内核频率?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您的答复。

    更新状态、进度并需要您的建议。

    我已经完成了(研究)今天的两个案例。

    案例 1:尝试直接修改寄存器设置而不修改 Linux DTS、并检查是否有 M4F 工作频率时钟变化。

    案例 2:基于您的信息、并尝试在 Linux DTS 中添加节点属性

    案例 1、步骤如下:  

    (1) 检查 MCU_M4FSS0*时钟

    root@am62xx-lp-evm:~# k3conf dump clocks | grep EV_MCU_M4FSS0                                                                                                                   
    |     8     |     0    | DEV_MCU_M4FSS0_CBASS_0_CLK                                                                           | CLK_STATE_READY     | 200000000       |         
    |     9     |     0    | DEV_MCU_M4FSS0_CORE0_DAP_CLK                                                                         | CLK_STATE_READY     | 200000000       |         
    |     9     |     1    | DEV_MCU_M4FSS0_CORE0_VBUS_CLK                                                                        | CLK_STATE_READY     | 400000000       |         
    |     9     |     2    | DEV_MCU_M4FSS0_CORE0_VBUS_CLK_PARENT_SAM62_PLL_CTRL_WRAP_MCU_0_CHIP_DIV1_CLK_CLK                     | CLK_STATE_READY     | 400000000       |         
    |     9     |     3    | DEV_MCU_M4FSS0_CORE0_VBUS_CLK_PARENT_SAM62_PLL_CTRL_WRAP_MCU_0_CHIP_DIV1_CLK_CLK2                    | CLK_STATE_READY     | 200000000       |

    (2) 将时钟树中的 HSDIV 设置从 6 更改为 16、并生成寄存器设置集。

      

    (3) 直接寄存器设置

    root@am62xx-lp-evm:~# devmem2 0x04040080
    /dev/mem opened.
    Memory mapped at address 0xffffb577d000.
    Read at address  0x04040080 (0xffffb577d080): 0x00008005
    root@am62xx-lp-evm:~# devmem2 0x04040080 w 0x0000801f
    /dev/mem opened.
    Memory mapped at address 0xffff9291b000.
    Read at address  0x04040080 (0xffff9291b080): 0x00008005
    Write at address 0x04040080 (0xffff9291b080): 0x0000801F, readback 0x0000801F
    root@am62xx-lp-evm:~# 
    root@am62xx-lp-evm:~# devmem2 0x04040080                                                                                                                                       
    /dev/mem opened.                                                                                                                                                               
    Memory mapped at address 0xffff9f20a000.                                                                                                                                       
    Read at address  0x04040080 (0xffff9f20a080): 0x0000801F 

    (4)  再次检查 MCU_M4FSS0*时钟、似乎需要努力

    root@am62xx-lp-evm:~# k3conf dump clocks | grep EV_MCU_M4FSS0                                                                                                                   
    |     8     |     0    | DEV_MCU_M4FSS0_CBASS_0_CLK                                                                           | CLK_STATE_READY     | 75000000        |         
    |     9     |     0    | DEV_MCU_M4FSS0_CORE0_DAP_CLK                                                                         | CLK_STATE_READY     | 75000000        |         
    |     9     |     1    | DEV_MCU_M4FSS0_CORE0_VBUS_CLK                                                                        | CLK_STATE_READY     | 150000000       |         
    |     9     |     2    | DEV_MCU_M4FSS0_CORE0_VBUS_CLK_PARENT_SAM62_PLL_CTRL_WRAP_MCU_0_CHIP_DIV1_CLK_CLK                     | CLK_STATE_READY     | 150000000       |         
    |     9     |     3    | DEV_MCU_M4FSS0_CORE0_VBUS_CLK_PARENT_SAM62_PLL_CTRL_WRAP_MCU_0_CHIP_DIV1_CLK_CLK2                    | CLK_STATE_READY     | 75000000        | 

    问:我如何确保真正的努力来减少 M4SS 的运行时钟?

    案例 2、步骤如下:  

    (1) 参考器件 ID 和时钟 ID 如下所示。

    https://software-dl.ti.com/tisci/esd/latest/5_soc_doc/am62x/clocks.html#device-wise-clock-id-list-for-am62x-soc

    (2) 修改设备树。

    k3-am62-mcu.dtsi

    设备 ID 集 9、时钟 ID 集<9 1>、partent ID 集<9 2>

    	mcu_m4fss: m4fss@5000000 {
    		compatible = "ti,am64-m4fss";
    		reg = <0x00 0x5000000 0x00 0x30000>,
    		      <0x00 0x5040000 0x00 0x10000>;
    		reg-names = "iram", "dram";
    		resets = <&k3_reset 9 1>;
    
    
    		/* Gibbs@202050828 */
    		clocks = <&k3_clks 9 1>;
    		assigned-clocks = <&k3_clks 9 1>;
    		assigned-clock-parents = <&k3_clks 9 2>;
    		assigned-clock-rates = <200000>;
    
    
    		firmware-name = "am62-mcu-m4f0_0-fw";
    		ti,sci = <&dmsc>;
    		ti,sci-dev-id = <9>;
    		ti,sci-proc-ids = <0x18 0xff>;
    		status = "disabled";
    	};

    问题:  

    1. DTS 修改是否正确?

    2.我感到非常困惑,如何将这些参数映射到 TRM(注册)? 因为我无法搜索正确的信息。

    * DEV_MCU_M4FSS0_CBASS_0_CLK

    * DEV_MCU_M4FSS0_CORE0_DAP_CLK

    * DEV_MCU_M4FSS0_CORE0_VBUS_CLK

    * DEV_MCU_M4FSS0_CORE0_VBUS_CLK_PARALT_SAM62_PLL_CTRL_WRAP_MCU_0_CHIP_DIV1_CLK_CLK

    * DEV_MCU_M4FSS0_CORE0_VBUS_CLK_PARALT_SK-AM62-PLL_CTRL_WRAP_MCU_0_CHIP_DIV1_CLK_CLK2

    3.这是否只意味着在 Linux MCU DTS 中发生成功更改、然后它将出现在“kernel clk_summary “结果中?

    非常感谢

    Gibbs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gibbs、

    我将尝试在星期五上留出一些时间来深入研究时钟树、看看 您的设置是否看起来正确。 如果当时我尚未回复、请在星期一上 ping 通该线程。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick

    等待反馈。

    您能给我们一些评论吗?

    谢谢你。

    Gibbs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick

    等待您的回复、更新一些困惑并询问我在最近几天发现了什么、因为我的客户还跟踪(+从中学习)该线程。

    *如何为 M4F 内核映射时钟树和 k3config 转储结果?

    root@am62xx-lp-evm:~# k3conf dump clocks | grep EV_MCU_M4FSS0                                                                                                                   
    |     8     |     0    | DEV_MCU_M4FSS0_CBASS_0_CLK                                                                           | CLK_STATE_READY     | 200000000       |         
    |     9     |     0    | DEV_MCU_M4FSS0_CORE0_DAP_CLK                                                                         | CLK_STATE_READY     | 200000000       |         
    |     9     |     1    | DEV_MCU_M4FSS0_CORE0_VBUS_CLK                                                                        | CLK_STATE_READY     | 400000000       |         
    |     9     |     2    | DEV_MCU_M4FSS0_CORE0_VBUS_CLK_PARENT_SAM62_PLL_CTRL_WRAP_MCU_0_CHIP_DIV1_CLK_CLK                     | CLK_STATE_READY     | 400000000       |         
    |     9     |     3    | DEV_MCU_M4FSS0_CORE0_VBUS_CLK_PARENT_SAM62_PLL_CTRL_WRAP_MCU_0_CHIP_DIV1_CLK_CLK2                    | CLK_STATE_READY     | 200000000       |

    (1) DEV_MCU_M4FSS0_CBASS_0_CLK、参考

    (2) DEV_MCU_M4FSS0_CORE0_VBUS_CLK、参考

    (3) DEV_MCU_M4FSS0_CORE0_VBUS_CLK_PARALT_SAM62_PLL_CTRL_WRAP_MCU_0_CHIP_DIV1_CLK_CLK (400MHz)

    (4) DEV_MCU_M4FSS0_CORE0_VBUS_CLK_PARALT_SAM62_PLL_CTRL_WRAP_MCU_0_CHIP_DIV1_CLK_CLK (200MHz)

    因此、“MCU_M4SS_CLKSEL"位于“位于寄存器“0x0450 8040“位 0 中进行选择。  

    因为“k3conf"仅“仅转储这些时钟设置、所以我认为我们可以“仅更改“用于 设置 MCU_M4FSS0_CORE0_VBUS_CLK_PARED_SAM62_PLL_CTRL_WRAP_MCU_0_CHIP_DIV1_CLK_CLK 的“DEV_MCU_M4F01_CORE0_VBUS_CLK_PARE_S 因此、 VBUS_CLOCK 应仅适用于 200MHz 或 400MHz。

    如果要修改另一个时钟速率、必须通过设置 MCU_PLL0_HSDIV_A (0x04040080) 来手动修改“hsdiv_clockout0"</s>“

    但我认为这应该有一些副作用、因为您也可以更改 DM R5 时钟设置等

    *如何修改 Linux dts ?

    (1) 更新 Linux 内核映像

    (2) 更新 dtbo

    ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-10.01.10.04/targetNFS/boot/dtb/ti$ sudo cp -f *.dtbo /media/gibbs/root/boot/dtb/ti/
    ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-10.01.10.04/targetNFS/boot/dtb/ti$ sudo cp -f Image /media/gibbs/root/boot/

    我认为我的设置应该正确、按如下所示进行更新。 但这并不奏效。

    因为 DTS 设置正确后、它应该会出现在时钟树摘要 (/sys/kernel/debug/clk) 中

    	mcu_m4fss: m4fss@5000000 {
    		compatible = "ti,am64-m4fss";
    		reg = <0x00 0x5000000 0x00 0x30000>,
    		      <0x00 0x5040000 0x00 0x10000>;
    		reg-names = "iram", "dram";
    		resets = <&k3_reset 9 1>;
    
    
    		/* Gibbs@20250828 */
    		clocks = <&k3_clks 9 1>;
    		assigned-clocks = <&k3_clks 9 1>;
    		assigned-clock-parents = <&k3_clks 9 2>;
    		assigned-clock-rates = <200000000>;
    
    
    		firmware-name = "am62-mcu-m4f0_0-fw";
    		ti,sci = <&dmsc>;
    		ti,sci-dev-id = <9>;
    		ti,sci-proc-ids = <0x18 0xff>;
    		status = "disabled";
    	};

     

    *是否可以直接修改 Remoteproc 驱动器 (ti_k3_m4_remoteproc.c) 的寄存器设置?

    我不确定这是一个好主意,我们可以使用“roremap ()“来直接“硬代码“设置寄存器没有 Linux dts ?

    是否有示例代码?

     

    需要您的 建议吗?

    非常感谢

    Gibbs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick

    等待您的回复、更新一些困惑并询问我在最近几天发现了什么、因为我的客户还跟踪(+从中学习)该线程。

    *如何为 M4F 内核映射时钟树和 k3config 转储结果?

    root@am62xx-lp-evm:~# k3conf dump clocks | grep EV_MCU_M4FSS0                                                                                                                   
    |     8     |     0    | DEV_MCU_M4FSS0_CBASS_0_CLK                                                                           | CLK_STATE_READY     | 200000000       |         
    |     9     |     0    | DEV_MCU_M4FSS0_CORE0_DAP_CLK                                                                         | CLK_STATE_READY     | 200000000       |         
    |     9     |     1    | DEV_MCU_M4FSS0_CORE0_VBUS_CLK                                                                        | CLK_STATE_READY     | 400000000       |         
    |     9     |     2    | DEV_MCU_M4FSS0_CORE0_VBUS_CLK_PARENT_SAM62_PLL_CTRL_WRAP_MCU_0_CHIP_DIV1_CLK_CLK                     | CLK_STATE_READY     | 400000000       |         
    |     9     |     3    | DEV_MCU_M4FSS0_CORE0_VBUS_CLK_PARENT_SAM62_PLL_CTRL_WRAP_MCU_0_CHIP_DIV1_CLK_CLK2                    | CLK_STATE_READY     | 200000000       |

    (1) DEV_MCU_M4FSS0_CBASS_0_CLK、参考

    (2) DEV_MCU_M4FSS0_CORE0_VBUS_CLK、参考

    (3) DEV_MCU_M4FSS0_CORE0_VBUS_CLK_PARALT_SAM62_PLL_CTRL_WRAP_MCU_0_CHIP_DIV1_CLK_CLK (400MHz)

    (4) DEV_MCU_M4FSS0_CORE0_VBUS_CLK_PARALT_SAM62_PLL_CTRL_WRAP_MCU_0_CHIP_DIV1_CLK_CLK (200MHz)

    因此、“MCU_M4SS_CLKSEL"位于“位于寄存器“0x0450 8040“位 0 中进行选择。  

    因为“k3conf"仅“仅转储这些时钟设置、所以我认为我们可以“仅更改“用于 设置 MCU_M4FSS0_CORE0_VBUS_CLK_PARED_SAM62_PLL_CTRL_WRAP_MCU_0_CHIP_DIV1_CLK_CLK 的“DEV_MCU_M4F01_CORE0_VBUS_CLK_PARE_S 因此、 VBUS_CLOCK 应仅适用于 200MHz 或 400MHz。

    如果要修改另一个时钟速率、必须通过设置 MCU_PLL0_HSDIV_A (0x04040080) 来手动修改“hsdiv_clockout0"</s>“

    但我认为这应该有一些副作用、因为您也可以更改 DM R5 时钟设置等

    *如何修改 Linux dts ?

    (1) 更新 Linux 内核映像

    (2) 更新 dtbo

    ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-10.01.10.04/targetNFS/boot/dtb/ti$ sudo cp -f * /media/gibbs/root/boot/dtb/ti/
    ti-processor-sdk-linux-am62xx-evm-10.01.10.04/targetNFS/boot$ sudo cp -f Image /media/gibbs/root/boot/

    我认为我的设置应该正确、按如下所示进行更新。 但这并不奏效。

    因为 DTS 设置正确后、它应该会出现在时钟树摘要 (/sys/kernel/debug/clk) 中

    	mcu_m4fss: m4fss@5000000 {
    		compatible = "ti,am64-m4fss";
    		reg = <0x00 0x5000000 0x00 0x30000>,
    		      <0x00 0x5040000 0x00 0x10000>;
    		reg-names = "iram", "dram";
    		resets = <&k3_reset 9 1>;
    
    
    		/* Gibbs@20250828 */
    		clocks = <&k3_clks 9 1>;
    		assigned-clocks = <&k3_clks 9 1>;
    		assigned-clock-parents = <&k3_clks 9 2>;
    		assigned-clock-rates = <200000000>;
    
    
    		firmware-name = "am62-mcu-m4f0_0-fw";
    		ti,sci = <&dmsc>;
    		ti,sci-dev-id = <9>;
    		ti,sci-proc-ids = <0x18 0xff>;
    		status = "disabled";
    	};

     

    *是否可以直接修改 Remoteproc 驱动器 (ti_k3_m4_remoteproc.c) 的寄存器设置?

    我不确定这是一个好主意,我们可以使用“roremap ()“来直接“硬代码“设置寄存器没有 Linux dts ?

    是否有示例代码?

     

    需要您的 建议吗?

    非常感谢

    Gibbs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick

    更新状态。

    我认为 M4FSS0_CORE0_VBUS_CLK 的 Linux DTS 设置已经很有问题、因为我可以在“时钟树摘要“中看到它

     clk:9:3                             0       0        0        200000000   0          0     50000      Y   deviceless                      no_connection_id         
     clk:9:2                             0       0        0        400000000   0          0     50000      Y   deviceless                      no_connection_id         
        clk:9:1                          0       0        0        400000000   0          0     50000      Y      deviceless                      no_connection_id         
     epwm_tbclk2                         0       0        0        0           0          0     50000      N   deviceless                      no_connection_id         
     epwm_tbclk1                         0       0        0        0           0          0     50000      N   deviceless                      no_connection_id         
     epwm_tbclk0                         0       0        0        0           0          0     50000      N   deviceless                      no_connection_id         
     clk-0                               0       0        0        12288000    0          0     50000      Y   deviceless                      no_connection_id  

    但即使我更改了“assigned-clock-partments =<&K3_CLKS 9 2>“或“ assigned-clock-partments =<&K3_CLKS 9 3>“  、M4FSS0_CORE0_VBUS_CLK 也始终保持 400MHz、它在 DTS 中是否具有任何错误的设置? 请给我们任何建议。

    		/* Gibbs@20250828 */
    		clocks = <&k3_clks 9 1>;
    		assigned-clocks = <&k3_clks 9 1>;
    		assigned-clock-parents = <&k3_clks 9 3>;
    		assigned-clock-rates = <200000000>;
    

    		/* Gibbs@20250828 */
    		clocks = <&k3_clks 9 1>;
    		assigned-clocks = <&k3_clks 9 1>;
    		assigned-clock-parents = <&k3_clks 9 2>;
    		assigned-clock-rates = <200000000>;

    谢谢你。

    Gibbs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nick

    我学习和测试了几天,到目前为止我方面没有更新。

    我的进度、

    我尝试减少 MCU_PLL0_HSDIV0 时钟并重新启动 MCU 固件、发现这会导致固件崩溃。

    您有任何新的更新吗?

    非常感谢

    Gibbs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gibbs、

    谢谢你的耐心,以及你坚持对我的 ping。

    抬头看,我最近在家里去世了,所以我将在星期五&星期一办公室以外。 今天我花了一些时间查看您的主题、我会在离开之前再次在星期四上做出回复。

    我们是否正在查看合适的时钟?  

    是的。

    https://software-dl.ti.com/tisci/esd/latest/5_soc_doc/am62x/clocks.html#device-wise-clock-id-list-for-am62x-soc 仅列出 2 个输入时钟:DAP 时钟和 VBUS 时钟。 DAP 时钟仅用于调试和跟踪。 因此、我们应查看 VBUS_CLK 输入。

    我预计这 2 个输入时钟是从 MCU_SYSCLK0 输入到 MCU_M4FSS_CLKSEL。 因此、我们应该允许在频率 MCU_PLL0_HSDIV_A_clkout0(默认为 400MHz) 和)和  MCU_PLL0_HSDIV_A_clkout0/2 之间进行选择。

    仔细检查、此时 200MHz 与客户是否正常?  

    如果是这样、我们可以非常轻松地为 MCU_M4FSS_CLKSEL 选择另一个输入(应该是)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看 Linux 器件树文件设置  

    无需在此处设置频率。 我们应该可以选择输入时钟。

    我希望它看起来像这样(今天没有时间进行测试):

    		clocks = <&k3_clks 9 2>,
    		         <&k3_clks 9 3>;
    		assigned-clocks = <&k3_clks 9 1>;
    		assigned-clock-parents = <&k3_clks 9 3>;

    现在、交换分配的时钟父级是否会改变 M4F 内核的频率?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nick

    遵循您的评论。

    我认为测试结果是 samem、频率不变。

    		/* Gibbs@20250828 */
    		clocks = <&k3_clks 9 2>,
    				 <&k3_clks 9 3>;
    		assigned-clocks = <&k3_clks 9 1>;
    		assigned-clock-parents = <&k3_clks 9 3>;
    		assigned-clock-rates = <100000000>;

    谢谢你。

    Gibbs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick

    请问你有什么意见?

    谢谢你。

    Gibbs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gibbs、

    根据我能说的、M4F Remoteproc 驱动程序无法根据器件树参数控制时钟。 因此、添加分配到的时钟可能不起作用。

    https://git.ti.com/cgit/ti-linux-kernel/ti-linux-kernel/tree/Documentation/devicetree/bindings/remoteproc/ti,k3-m4f-rproc.yaml?h=ti-linux-6.12.y

    例如、GPU 能够执行以下操作:  

    https://git.ti.com/cgit/ti-linux-kernel/ti-linux-kernel/tree/Documentation/devicetree/bindings/remoteproc/ti,k3-m4f-rproc.yaml?h=ti-linux-6.12.y

    您能否尝试更新 board_init_f 函数中的 MCU M4F 时钟分频器寄存器?  


    https://git.ti.com/cgit/ti-u-boot/ti-u-boot/tree/arch/arm/mach-k3/am62x/am625_init.c?h=ti-u-boot-2025.01#n182

    这应该在 R5 SPL 级进行。 您可以使用'writel'在末尾添加一行来写入寄存器。 所以它将是'writel(

    、 )'

    此致、

    Anshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Anshu Madwesh 

    对不起,我现在有时间测试.

    基本上、它通过在 u-boot 源代码中进行硬编码来工作。

    void board_init_f(ulong dummy)
    {
    	struct udevice *dev;
    	int ret;
    
    	if (IS_ENABLED(CONFIG_CPU_V7R)) {
    		setup_k3_mpu_regions();
    		rtc_erratumi2327_init();
    	}
    
    	/*
    	 * Cannot delay this further as there is a chance that
    	 * K3_BOOT_PARAM_TABLE_INDEX can be over written by SPL MALLOC section.
    	 */
    	store_boot_info_from_rom();
    
    	ctrl_mmr_unlock();
    
    	//Gibbs@20250426
    	writel(0x0000801f, 0x04040080);
    
    	/* Init DM early */
    	spl_early_init();
    
    	wkup_ctrl_remove_can_io_isolation_if_set();

    我认为我们需要再次进行测试、以检查降低 MCU 时钟速度时的任何副作用。

    谢谢你。

    Gibbs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gibbs、

    感谢您的更新。

    此致、

    Anshu