Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
器件型号: TDA4VE-Q1
主题: SysConfig 中讨论的其他器件
尊敬的专家:
我们的硬件设计是将 DDR0 连接到 2GB 的 DDR、将 DDR1 连接到 1GB 的 DDR。 如果我们要使用无空闲模式、图中显示的配置是否正确?在使用 syscfg 时设置为无交错?


BR。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
器件型号: TDA4VE-Q1
主题: SysConfig 中讨论的其他器件
尊敬的专家:
我们的硬件设计是将 DDR0 连接到 2GB 的 DDR、将 DDR1 连接到 1GB 的 DDR。 如果我们要使用无空闲模式、图中显示的配置是否正确?在使用 syscfg 时设置为无交错?


BR。
您好、
如果我们要使用非空闲模式、图中显示的配置是否正确?
我不理解“无空闲模式“的含义。
Ho 在使用 syscfg 时设置 no-interleaved?
最接近的“无交错“解决方案是将交错粒度大小设置为 单个 LPDDR4 器件的大小。 在您的情况下、您必须将其设置为 1GB、因此第一个 1GB 将映射到 DDRSS0、第二个 1GB 将映射到 DDRSS1、第三个 1GB 将映射到 DDRSS0。
如果两个 DDRSS 连接到相同大小的 LPDDR4 存储器、那么它们实际上会是“非交错“的。
此致、
Kevin
您好 Joe、
是否可以设置 INTERLEAVE DDRSS0 (1GB)+ DDRSS1 (1GB)+分隔的 DDRSS0 (1GB)?
是的、可以在下表中显示以下映射。
| TDA4VE 系统地址 | DDRSS 映射 | LPDDR4 地址 | 区域大小 |
| 0x080000000 - 0x0BFFFFFFF | DDRSS0 | 0x00000000 - 0x3FFFFFFF | 1GB |
| 0x0C0000000 - 0x0FFFFFFFF | DDRSS1 | 0x00000000 - 0x3FFFFFFF | 1GB |
| 0x880000000 - 0x8BFFFFFFF | DDRSS0 | 0x40000000 - 0x7FFFFFFF | 1GB |
需要进行以下工具设置。 与您的图像相比、下面高亮显示的图像需要更改。
此致、
Kevin