This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VE-Q1:使用 syscfg 时要设置无交错吗?

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1593085/tda4ve-q1-ho-to-set-no-interleave-when-using-syscfg

器件型号: TDA4VE-Q1
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

尊敬的专家:

我们的硬件设计是将 DDR0 连接到 2GB 的 DDR、将 DDR1 连接到 1GB 的 DDR。 如果我们要使用无空闲模式、图中显示的配置是否正确?在使用 syscfg 时设置为无交错?

Snipaste_2025-12-01_20-16-53.pngSnipaste_2025-12-01_20-16-40.png

BR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果我们要使用非空闲模式、图中显示的配置是否正确?

    我不理解“无空闲模式“的含义。

    Ho 在使用 syscfg 时设置 no-interleaved?

    最接近的“无交错“解决方案是将交错粒度大小设置为 单个 LPDDR4 器件的大小。 在您的情况下、您必须将其设置为 1GB、因此第一个 1GB 将映射到 DDRSS0、第二个 1GB 将映射到 DDRSS1、第三个 1GB 将映射到 DDRSS0。  

    如果两个 DDRSS 连接到相同大小的 LPDDR4 存储器、那么它们实际上会是“非交错“的。  

    此致、
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    是否可以设置交错式 DDRSS0 (1GB)+ DDRSS1 (1GB)+单独的  DDRSS0 (1GB)?

    如果是、请检查以下 SysConfig 参数(如果正确)?

    此致

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、

    是否可以设置 INTERLEAVE DDRSS0 (1GB)+ DDRSS1 (1GB)+分隔的  DDRSS0 (1GB)?

    是的、可以在下表中显示以下映射。

    TDA4VE 系统地址 DDRSS 映射 LPDDR4 地址 区域大小
    0x080000000 - 0x0BFFFFFFF DDRSS0 0x00000000 - 0x3FFFFFFF 1GB
    0x0C0000000 - 0x0FFFFFFFF DDRSS1 0x00000000 - 0x3FFFFFFF 1GB
    0x880000000 - 0x8BFFFFFFF DDRSS0 0x40000000 - 0x7FFFFFFF 1GB

    需要进行以下工具设置。 与您的图像相比、下面高亮显示的图像需要更改。

    • 使用的 DDR 控制器 :DDRSS0 和 DDRSS1
    • 多 DDRSS 交错混合配置 : Interleave & DDRSS0
    • 多 DDRSS 交错大小 : 2.
    • 多 DDRSS 交错粒度 :1GB

    此致、
    Kevin