部件号:CCSTUDIO-THEIA
如果这段经文是作为一个恶棍出现的,请提前向我们道歉。 也有很多要学习的东西。
过去几个小时我一直在尝试可执行操作、发现了几个不一致和错误、这使得现在很难真正信任和使用该功能。
最易记:
1.有时所有定义的可执行操作都灰显,无法访问。
- 它似乎与可执行操作退出的方式有关,尽管我无法进行可靠的测试用例。
- 重命名可执行操作后、有时也会出现这种情况。 同样没有可靠的测试用例。
- 我发现能够恢复对可执行文件操作的访问权限的唯一方法是重新启动 CCS。
2.有时可执行操作中的多行编辑器在添加新操作时失败。
- 在极少数情况下(我曾发生 5 次)、这会导致 CCS 工程文件损坏。
- 这种情况发生在从多行编辑器接受新操作后,由于某种原因,该操作不会添加到操作列表中 — 它似乎是在对
executableActions.ccsproject 文件中标记的内容进行编码时发生的某种错误。 有时会使用新内容修改.ccsproject 文件。 - 发生此错误时、项目属性不再可用、并且定义的所有可执行操作都灰显且不再可管理。
- 即使在 CCS 重新启动后,错误仍然会继续 — 我找到恢复工程的唯一方法是将.ccsproject 文件恢复为旧版本(如果已修改)或使用文本编辑器对.ccsproject 文件进行少量修改。 我想该文件在某个地方被缓存?
3、几种情况下的可变扩展故障频谱。
- 这会导致上述 2 中所述的一些相同错误。
更新:
我已多次尝试创建此支持请求、每次收到错误“出错“。 我的猜测是论坛正在发现它不喜欢的 html/xml 标签。
我现在正在尝试将整个文本复制到一个文件中、并将其添加到此处。
我希望你们的支持人员能够将所有内容都插入这个线程中、所以它实际上是可以找到的、因此对其他人来说很有用。
谢谢!