This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO-THEIA:CCS 中的可执行操作似乎是一个未完成且未经测试的功能。

Guru**** 2667965 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1585504/ccstudio-theia-executable-actions-in-ccs-seems-like-an-unfinished-and-untested-feature

部件号:CCSTUDIO-THEIA

如果这段经文是作为一个恶棍出现的,请提前向我们道歉。 也有很多要学习的东西。

过去几个小时我一直在尝试可执行操作、发现了几个不一致和错误、这使得现在很难真正信任和使用该功能。

最易记:

1.有时所有定义的可执行操作都灰显,无法访问。

  • 它似乎与可执行操作退出的方式有关,尽管我无法进行可靠的测试用例。
  • 重命名可执行操作后、有时也会出现这种情况。 同样没有可靠的测试用例。
  • 我发现能够恢复对可执行文件操作的访问权限的唯一方法是重新启动 CCS。

2.有时可执行操作中的多行编辑器在添加新操作时失败。

  • 在极少数情况下(我曾发生 5 次)、这会导致 CCS 工程文件损坏。
  • 这种情况发生在从多行编辑器接受新操作后,由于某种原因,该操作不会添加到操作列表中 — 它似乎是在对executableActions .ccsproject 文件中标记的内容进行编码时发生的某种错误。 有时会使用新内容修改.ccsproject 文件。
  • 发生此错误时、项目属性不再可用、并且定义的所有可执行操作都灰显且不再可管理。
  • 即使在 CCS 重新启动后,错误仍然会继续 — 我找到恢复工程的唯一方法是将.ccsproject 文件恢复为旧版本(如果已修改)或使用文本编辑器对.ccsproject 文件进行少量修改。 我想该文件在某个地方被缓存?

3、几种情况下的可变扩展故障频谱。

  • 这会导致上述 2 中所述的一些相同错误。

 

更新:

我已多次尝试创建此支持请求、每次收到错误“出错“。 我的猜测是论坛正在发现它不喜欢的 html/xml 标签。  

我现在正在尝试将整个文本复制到一个文件中、并将其添加到此处。

我希望你们的支持人员能够将所有内容都插入这个线程中、所以它实际上是可以找到的、因此对其他人来说很有用。

谢谢!

CCS 可执行操作 test.txt 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 我们将调查并尝试重现您所描述的问题。 我将提供问题的任何跟踪编号、因为我在系统中输入问题后会得到这些编号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否分享我 9 天前报告的问题的追踪号码?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我未能持续重现这些问题。 我正在研究一个更可靠的测试案例、以提供给工程部门进行分析

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我仍然很高兴获得(并投票)一张票链接一旦你到达那里.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是一个快速的更新。  

    我刚刚发现,在按字母顺序排序的菜单中可以列出(并因此执行)多少可执行操作显然是有限制的。 而 10 是不多! 只是为了使它更加混乱,编辑器没有提到任何关于限制。

    我还发现,显然有时逗号和 可执行操作中的括号可以使新操作不显示在菜单中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为了使其更加混乱、编辑器没有提到任何关于限制的内容。

    感谢您提请我们注意这一点。 我将要求我们记下这方面的内容(可能是用户指南以及其他方面)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户指南中的注释可能不会清除用户遇到的困惑。

    现在、菜单按字母顺序列出了前 10 个可执行操作。 因此、如果您添加一个以“A"开头“开头的开头的新操作,您的操作很可能会显示在菜单中 — 但您可能不会注意到您将另一个操作推出了菜单。  

    可执行操作编辑器不强制执行 10 个操作的限制 — 但在编辑器外部无法访问 10 个操作之后的任何操作。

    IMHO 智能移动将只是列出菜单中的所有可用操作。 这是简单和合乎逻辑的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    IMHO 智能移动将只是列出菜单中的所有可用操作。 这是简单和合乎逻辑的。

    与工程学讨论后、10 的限值似乎是一个任意值。 我们可以期待增大该值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    虽然这并不能真正回答我的问题、但看起来您现在正朝着正确的方向前进。

    我期待更好地为可执行操作进行设置、即、 当编辑器每次无法确定如何保存数据时、不需要重新启动 CCS 和恢复工程文件。

    请添加跟踪编号、以便我们关注并投票决定改进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请添加跟踪编号

    跟踪链接为: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-13050

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    但是我期待更多。 我列出了一些虫子,从非常严重到轻微的烦恼。 您只为次要烦恼创建了一个错误。 剩下的是什么呢,有的人真的在破坏活动的项目??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但是我期待更多

    该跟踪链路仅针对一个问题。 确认其他问题后、将有更多跟踪链接、每个特定问题对应一个。 很抱歉、其余部分的调查延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我一直在使用最新的 CCS 20.4.0 进行试验。 使用 CCS 20.4.0 对可执行操作功能进行了几项改进。 我发现情况更稳定、但至今还没有重现#1 和#2 中提到的稳定性问题。 我建议选用 CCS 20.4.0 来改进此功能。 它不能解决您所附文本文件中的所有反馈、但它似乎提高了稳定性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、我的上述回复已编辑。 我之前提到可执行操作功能是从 Theia IDE 继承的、但我错了。 编辑解决了我的误解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,  ,

    我将能够在圣诞节后立即转至 20.4.0。 我会随时更新此主题的调查结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 请随时向我们发布。 我还将继续尝试并发布任何更新。