This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625-Q1:DPI 和 OLDI 的最低分辨率?

Guru**** 2667405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1590364/am625-q1-minimum-resolution-on-dpi-and-oldi

器件型号: AM625-Q1

团队、  

数据表中给出了支持的最大分辨率。 “那又怎么样  支持的最低显示分辨率

是否可以使用 QVGA (320x240) 的 DPI 和 OLDI 驱动器显示器? 在像素时钟和时序方面需要考虑哪些因素?

谢谢、
 Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    我在 E2E 或数据表等上没有找到太多内容 我需要联系专家。 请期待一些延迟。

    谢谢、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    很抱歉耽误你的时间。 我遇到了该主题  AM625:DSS 像素时钟无法设置低于 15937500Hz 

    看起来不支持低于 7MHz 的时钟、320x240 应小于 7MHz。

    此致、

    Stan