请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: AM625-Q1
团队、
数据表中给出了支持的最大分辨率。 “那又怎么样 支持的最低显示分辨率 ?
是否可以使用 QVGA (320x240) 的 DPI 和 OLDI 驱动器显示器? 在像素时钟和时序方面需要考虑哪些因素?
谢谢、
Robert
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: AM625-Q1
团队、
数据表中给出了支持的最大分辨率。 “那又怎么样 支持的最低显示分辨率 ?
是否可以使用 QVGA (320x240) 的 DPI 和 OLDI 驱动器显示器? 在像素时钟和时序方面需要考虑哪些因素?
谢谢、
Robert
您好 Robert:
很抱歉耽误你的时间。 我遇到了该主题 AM625:DSS 像素时钟无法设置低于 15937500Hz
看起来不支持低于 7MHz 的时钟、320x240 应小于 7MHz。
此致、
Stan