This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM64X-ADVANCE-SW:‘“当前未安装 TICLANG Arm 编译器、支持器件“IDK_AM65x"错误“错误

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDX654IDKEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1592786/am64x-advance-sw-regarding-the-error-no-ticlang-arm-compilers-supporting-device-idk_am65x-are-currently-installed

器件型号:AM64X-ADVANCE-SW
主题中讨论的其他器件: TMDX654IDKEVM

我想  使用 TMDX654IDKEVM (AM65x) 检查此处所述的 IPC RP 消息 Linux Echo 的运行情况。
在 Ubuntu 22.04 环境中安装 CCS(版本 12.5)并打开下载的 SDK 时、遇到以下错误。
打开的 SDK 是以下 IPC RP 消息 Linux Echo 示例程序。
ti/MCU_PLUS_SDK_am65x_09_01_00_04/examples/drivers/ipc/ipc_rpmsg_echo_linux/am65x-evm/r5fss0-0_freertos/ti-arm-clang
我相信相关项目已安装在“首选项“中、但为什么会安装?
※我无法选择 AM65x 型号、因此选择了 AM64x。  抱歉。
image.png
image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    打开的 SDK 是以下 IPC RP Message Linux Echo 示例程序。

    由于 SDK 和工程模板之间存在一些 ID 不匹配、在尝试导入此工程时实际上遇到了其他问题。 我想知道您是如何克服这个问题的。 我看到您屏幕截图中 SDK 的名称与我的名称不同:

    您从哪里获取 SDK? 您是从 Resource Explorer 下载并安装还是直接从 TI.com 下载并安装?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我从 TI.com 下载了 SDK。
    我从下面的照片链接下载了它。
    您可以通过 此链接访问照片
    您是从哪里下载 SDK 的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 真有意思。 两个版本之间的元数据略有不同。 这就是为什么 SDK 的名称因您而异。  

    我卸载了我的、然后像您一样从 TI.com 下载并安装。 现在、我成功地导入了同一个工程。

    您能否显示已发现的编译器列表? 请注意、对于此列表、您需要转到“编译器“、而不是“产品“(如屏幕截图中所示)。

    您是否可以看到下面列出的 TI Clang v3.2.0.LTS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    TI Clang v3.2.0.LTS 未显示在“Compilers"列表“列表中。
    我怀疑原因是 TI Clang v3.2.0.LTS 未显示、但我不知道为什么不显示。
    我尝试从 TI.com 链接和 Resource Explorer(图中)下载 TI Clang v3.2.0.LTS、但两种情况下、它都没有出现在“Compilers"列表“列表中。
    如何在“编译器“列表中显示 TI Clang v3.2.0.LTS?
    ti 文件夹当然包含下载的 TI Clang v3.2.0.LTS。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何在“编译器“列表中显示 TI Clang v3.2.0.LTS?

    我怀疑您的 Ubuntu 环境缺少 CCS 所依赖的库。

    请参阅:  

     编译器发现在 Ubuntu 22.04 的 CCS 12.30 中无法正常工作 

    谢谢你

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    按照 这里的说明、我执行了下面的两个命令。

    sudo apt install libtinfo5 -y  
    ./tiarmclang -help

    因此、TI Clang v3.2.0.LTS 出现在“Compilers"列表“列表中。
    以便导入该工程。
    感谢您的合作。