器件型号: J722SXH01EVM
在哪里可以访问的源代码 RTOS 上的 IMX219 驱动程序 ? 或者、是否存在任何支持 IMX219 的 RTOS 软件?
我还想获得一个支持在中使用 IMX219 器件的软件环境 VisionApps 或 EdgeAI 。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: J722SXH01EVM
在哪里可以访问的源代码 RTOS 上的 IMX219 驱动程序 ? 或者、是否存在任何支持 IMX219 的 RTOS 软件?
我还想获得一个支持在中使用 IMX219 器件的软件环境 VisionApps 或 EdgeAI 。
尊敬的 Masao:
没有适用于 imx219 的 RTOS 驱动程序、因此您无法使用 vision_apps、您可以使用 EdgeAI 来支持它、并且 imx219 有一个 DTB 覆盖层。
您可以检查 k3-j722s-evm-csi2-quad-rpi-cam-imx219.dtso 或 k3-v3link-imx219-0.dtso (如果您使用的是串行器/解串器)。
在 RTOS SDK 中、我们为具有串行器和解串器的摄像头提供了驱动程序、该驱动程序连接到 EVM(FUSION 1/2 板)。
此致、
Gokul
尊敬的 Gokul:
如果我们在 RTOS 下开发 IMX219 驱动程序、理论上是否可以在 vision_apps 中运行该驱动程序? 您能否分享我们应了解的任何已知限制或问题?
关于 EdgeAI 软件、我下载了以下软件包:
PROCESSOR-SDK-LINUX-SK - TDA4VM/09.00.00.08tisdk-edgeai-image-j721e-evm.wic.xz — 909583 K
我的理解是、将此映像写入 SD 卡应该能够让系统启动。 但是、当我尝试时、电路板没有启动。 您能否告知、除了将映像写入 SD 卡之外、是否还需要执行任何其他步骤?
非常感谢您的指导。
此致、
Takayama 正夫。
尊敬的 Masao:
如果我们在 RTOS 下开发 IMX219 驱动程序、理论上是否可以在 vision_apps 中运行该驱动程序? 您能否分享我们应该了解的任何已知限制或问题?
如果您使用 SK 板、那么使 imx219 能够与 vision_apps 配合使用并不是一种简单的方法。 写入驱动程序应该没问题、驱动程序方面没有任何限制。 但是、vision_apps 平台代码是为 EVM 板编写的、有一些 pinmux 更改、ioexp 更改、从 FPC 连接器(而不是融合板连接器)引导 cisrx 输入需要这些更改。 您可以从原理图中获取这些详细信息。 此外、i2c 扩展器也有一些差异、您应该注意 RTOS 驱动程序。
我的理解是、将此映像写入 SD 卡应该能够让系统启动。 但是、当我尝试时、电路板没有启动。 您能否告知、除了将映像写入 SD 卡之外、是否还需要执行任何其他步骤?
这将启动器件、您可以尝试使用最新的 SDK 吗? 并按照 文档中提到的步骤操作
此致、
Gokul