This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J722SXH01EVM:您能否告知我如何获取使用 IMX219 传感器的摄像头应用?

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1592715/j722sxh01evm-could-you-kindly-let-me-know-how-i-may-obtain-a-camera-application-that-utilizes-the-imx219-sensor

器件型号: J722SXH01EVM

在哪里可以访问的源代码 RTOS 上的 IMX219 驱动程序 ? 或者、是否存在任何支持 IMX219 的 RTOS 软件?

我还想获得一个支持在中使用 IMX219 器件的软件环境 VisionApps EdgeAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以确定是否有专用的驱动程序 IMX219 请允许我问是否设置了 引脚 17 (CSI J33:CSI2_A_GPIO1_DV) 高电平状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masao:

    没有适用于 imx219 的 RTOS 驱动程序、因此您无法使用 vision_apps、您可以使用 EdgeAI 来支持它、并且 imx219 有一个 DTB 覆盖层。

    您可以检查 k3-j722s-evm-csi2-quad-rpi-cam-imx219.dtso 或 k3-v3link-imx219-0.dtso (如果您使用的是串行器/解串器)。

    在 RTOS SDK 中、我们为具有串行器和解串器的摄像头提供了驱动程序、该驱动程序连接到 EVM(FUSION 1/2 板)。

    此致、
    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gokul:

    如果我们在 RTOS 下开发 IMX219 驱动程序、理论上是否可以在 vision_apps 中运行该驱动程序? 您能否分享我们应了解的任何已知限制或问题?

    关于 EdgeAI 软件、我下载了以下软件包:
    PROCESSOR-SDK-LINUX-SK - TDA4VM/09.00.00.08
    tisdk-edgeai-image-j721e-evm.wic.xz — 909583 K

    我的理解是、将此映像写入 SD 卡应该能够让系统启动。 但是、当我尝试时、电路板没有启动。 您能否告知、除了将映像写入 SD 卡之外、是否还需要执行任何其他步骤?

    非常感谢您的指导。

    此致、
    Takayama 正夫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masao:

    如果我们在 RTOS 下开发 IMX219 驱动程序、理论上是否可以在 vision_apps 中运行该驱动程序? 您能否分享我们应该了解的任何已知限制或问题?

    如果您使用 SK 板、那么使 imx219 能够与 vision_apps 配合使用并不是一种简单的方法。 写入驱动程序应该没问题、驱动程序方面没有任何限制。 但是、vision_apps 平台代码是为 EVM 板编写的、有一些 pinmux 更改、ioexp 更改、从 FPC 连接器(而不是融合板连接器)引导 cisrx 输入需要这些更改。 您可以从原理图中获取这些详细信息。 此外、i2c 扩展器也有一些差异、您应该注意 RTOS 驱动程序。

    我的理解是、将此映像写入 SD 卡应该能够让系统启动。 但是、当我尝试时、电路板没有启动。 您能否告知、除了将映像写入 SD 卡之外、是否还需要执行任何其他步骤?

    这将启动器件、您可以尝试使用最新的 SDK 吗? 并按照 文档中提到的步骤操作

    此致、
    Gokul