请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: DRA821U
尊敬的 TI
从最新的 SDK 11.01 中,我们发现 eMMC 有一些变化,有些似乎是稳健的。 效果 很显然 和 重试调优 等
如果我们只升级 sdhci_am654.c、即不要升级其他代码、例如 MMC/内核。 我们可以升级哪些点/补丁?
SDK8.6: sdhci_am654.c
SDK11.01: sdhci_am654_11.01.c
谢谢!