This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:如何将 sdhci_am654.c 从 SDK 8.6 升级到最新的 SDK 11.01

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1594383/dra821u-how-to-upgrade-sdhci_am654-c-to-latest-sdk-11-01-from-sdk-8-6

器件型号: DRA821U

尊敬的 TI

    从最新的 SDK 11.01 中,我们发现 eMMC 有一些变化,有些似乎是稳健的。 效果 很显然 重试调优

如果我们只升级 sdhci_am654.c、即不要升级其他代码、例如 MMC/内核。  我们可以升级哪些点/补丁?

SDK8.6: sdhci_am654.c 

SDK11.01: sdhci_am654_11.01.c 

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ning:

    由于 sdhci_am654 驱动程序依赖于其他 MMC 内核驱动程序和 sdhci 内核驱动程序、因此只更改 sdhci_am654.c 文件就不够了。 因此、建议使用整个 11.01 SDK、因为移植 eMMC 更改是不可行的、因为 世界各地的人们(由于它是开源的)都从 SDK 8.6 升级到 SDK 11.01。

    此外,如果是关于 eMMC 在–15 度问题下失败,我们可以继续对话在该线程本身,宁,这样我们就有所有的上下文在一个线程。

    此致

    Gokul Praveen