器件型号: AM6442
您好、
目前我正在使用带有 SDK 11.01.05.03 的 AM64x、需要说明如何从 A53 内核访问和控制 R5F 和 M4F 内核。
请你就以下几点提供指导:
A53 内核可以直接访问 R5F 和 M4F 内核吗?
‑无法直接访问、TI 支持的与这些内核单独交互的方法是什么?
3.我需要强调‑测试 R5F 和 M4F 内核。
对这些内核施加压力的建议方法是什么? 压力工作负载是在 R5F/M4F 固件本身上运行、还是有支持的方法从 A53 发起压力?
4.是否有任何机制来控制或监控 R5F/M4F 负载和频率? 如果是、可以从哪个内核执行该操作、如何支持该操作?
感谢您的支持。
此致、
Anjana