This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:有关从 A53 内核访问 R5F 和 M4F 内核的说明

Guru**** 2680595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1594658/am6442-clarification-on-accessing-r5f-and-m4f-cores-from-a53-core

器件型号: AM6442

您好、

目前我正在使用带有 SDK 11.01.05.03 的 AM64x、需要说明如何从 A53 内核访问和控制 R5F 和 M4F 内核。

请你就以下几点提供指导:

A53 内核可以直接访问 R5F 和 M4F 内核吗?  

‑无法直接访问、TI 支持的与这些内核单独交互的方法是什么?  

3.我需要强调‑测试 R5F 和 M4F 内核。
 对这些内核施加压力的建议方法是什么? 压力工作负载是在   R5F/M4F 固件本身上运行、还是有支持的方法从 A53 发起压力?

4.是否有任何机制来控制或监控 R5F/M4F 负载和频率? 如果是、可以从哪个内核执行该操作、如何支持该操作?

感谢您的支持。

此致、
Anjana