Other Parts Discussed in Thread: AFE7950EVM, AFE7950
器件型号: AFE7950EVM
主题中讨论的其他器件: AFE7950
您好、
我将 AFE7950EVM 与 Xilinx ZCU102 评估板配合使用、并尝试根据用户指南《使用 Xilinx FPGA 启用 AFE79xx SPI 指南》(www.ti.com/.../sbau412a.pdf) 构建代码。 同样、我们也从 AFE795xx Lattice GUI 获取了一个 SPI 日志。
但是、Vitis 应用程序无法正常运行。 该文档中缺少一些实现方案。
您是否有任何相同的参考设计?
此外、请在下面找到提到的一些问题陈述并提供相应的解决方案。
1]配置 AFe7950 板需要多少个 SPI 端口 (SPI0 和 SPI1)? 由于在启动指南第 4 页和第 9 页中、Vivado 模块设计不同。
2] AXI UART 16550 应使用哪种波特率? (使用当前设置时,我们不会获得任何打印件)
3] ZCU102 和 AFE7950 板(例如:RSTZ、JESD_TXRST、JESD_RSTn、RXTDD、TXTDD、 SPI 端口?
是否需要更改 VADJ 电压电平以连接 AFE7950 和 ZCU102 板?
AFE 所需的配置:
- FPGA 时钟频率: 122.88MHz
- 参考频率: 491.52MHz
- FPGA 时钟 : 122.88MHz
- Fadc :2457.6MHz(抽取:5) / 2949.12MHz (抽取:6)
- Fdac : 9830.4MHz (interrolation: 20) / 11796.48MHz (interrolation: 24)
- 瞬时带宽: 20MHz
5]现在、我们使用 Latte GUI、我们会遵循复位序列、但当我们使用 microblaze 进行配置时、应该如何处理这些复位?
6]如何为以下参数实现动态重新配置:-
- TX NCO
- RX NCO
- DSA
7]因为我们研究的是 L 频带[1GHz 至 2GHz]、
-当我们使用 2.9GHz 采样率时,像 1.4GHz t 1.6GHz 的点会受到谐波的影响。
-当我们使用 2.4GHz 采样率时,像 1.2GHz t 1.4GHz 这样的点会受到谐波的影响。
-因此需要在这两个采样频率之间切换。 在运行期间是否可以不关闭电路板电源和更改采样频率?
请为上述问题提供解决方案。