This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:AFE7950EVM SPI Xilinx ZCU102 评估板出现问题

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950EVM, AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1588984/afe7950evm-afe7950evm-spi-bring-up-issue-with-xilinx-zcu102-evaluation-board

器件型号: AFE7950EVM
主题中讨论的其他器件: AFE7950

您好、

我将 AFE7950EVM 与 Xilinx ZCU102 评估板配合使用、并尝试根据用户指南《使用 Xilinx FPGA 启用 AFE79xx SPI 指南》(www.ti.com/.../sbau412a.pdf) 构建代码。 同样、我们也从 AFE795xx Lattice GUI 获取了一个 SPI 日志。
但是、Vitis 应用程序无法正常运行。 该文档中缺少一些实现方案。

您是否有任何相同的参考设计?


此外、请在下面找到提到的一些问题陈述并提供相应的解决方案。

  1]配置 AFe7950 板需要多少个 SPI 端口 (SPI0 和 SPI1)? 由于在启动指南第 4 页和第 9 页中、Vivado 模块设计不同。  
  2] AXI UART 16550 应使用哪种波特率? (使用当前设置时,我们不会获得任何打印件)
  3] ZCU102 和 AFE7950 板(例如:RSTZ、JESD_TXRST、JESD_RSTn、RXTDD、TXTDD、 SPI 端口?
  是否需要更改 VADJ 电压电平以连接 AFE7950 和 ZCU102 板?

AFE 所需的配置:  
    -  FPGA 时钟频率: 122.88MHz
    -  参考频率: 491.52MHz
    -  FPGA 时钟  : 122.88MHz
    -  Fadc     :2457.6MHz(抽取:5)  / 2949.12MHz (抽取:6)
    -  Fdac     : 9830.4MHz (interrolation: 20) / 11796.48MHz (interrolation: 24)
    -  瞬时带宽: 20MHz


  5]现在、我们使用 Latte GUI、我们会遵循复位序列、但当我们使用 microblaze 进行配置时、应该如何处理这些复位?

  6]如何为以下参数实现动态重新配置:-
    -  TX NCO  
    -  RX NCO
    - DSA   
   
  7]因为我们研究的是 L 频带[1GHz 至 2GHz]、  
    -当我们使用 2.9GHz 采样率时,像 1.4GHz t 1.6GHz 的点会受到谐波的影响。
    -当我们使用 2.4GHz 采样率时,像 1.2GHz t 1.4GHz 这样的点会受到谐波的影响。
    -因此需要在这两个采样频率之间切换。 在运行期间是否可以不关闭电路板电源和更改采样频率?
     
     
     
请为上述问题提供解决方案。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    美好的一天!

    TI 团队未就解决该问题做出任何回复。 我们能尽早得到回应吗?  

    解决此问题并交付给客户后、我们有 200 个同一块电路板可供订购、用于我们的生产订单。 因此、请确定优先级并尽快解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请更新。 TI 已经超过一个月了、但没有回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们希望你对以下几点给予紧急支持:

    •ZCU102 MPSoC(裸机)的 SPI 日志转换:您能否分享或指导我们将 Latte 生成的 SPI 日志转换为 ZCU102 平台上 MPSoC 裸机固件所需的格式?

    •动态运行时配置:我们打算对参数(NCO 频率、DSA 设置和 ADC/DAC/待机模式)执行动态更新、而无需重新加载完整的 SPIWRITE_AFE 配置文件。 请提供有关实现这些运行时(部分)寄存器更新的指导或参考。

    •宏级配置方法:可以使用宏级配置 API、而不是直接寄存器级编程。 您能否分享此方法的相关文档、示例或推荐方法?

    您的支持将帮助我们简化启动并在我们的系统中实施动态控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akarsh:

    这些问题通过有效电子邮件链中的电子邮件得到解答。 因此、我将关闭这个 e2e 帖子。  

    此致、

    David Chaparro