Other Parts Discussed in Thread: AM67
器件型号: AM67
您好的团队、
因此、根据我下面给出的理解、概括来说、内核的分布是:
- MAIN 域 - 4 个 A53 内核 — 用于运行 主操作系统和应用程序 如 TRM 的第 7.1 节所述
- MAIN 域 -单核 Arm Cortex-R5F (R5FSS0)-这是否与技术参考手册第 7.2 节中所述相同、该节讨论了双核、但 AM67 的数据表表明它是单核? 该核心的用途是什么? 这将在什么时候启动? 如何控制其电源? 启动时是否仍会断电? 这就是所需要的 运行时管理 如 AM67 数据表的功能方框图中所示、
- 唤醒域 - 设备管理器 Cortex R5F 子系统 (WKUP_R5FSS — 负责技术参考手册第 7.4 节中给出的引导和资源管理(我假设这是上电并运行系统配置代码(如引脚分配,外设分配,引脚多路复用等)后启动的第一个内核、然后根据配置启动另一个内核引导、正确吗?
- MCU 域 — ARM Cortex-R5F - 独立 MCU、 无论器件其余部分的状态如何、都可以连续工作、包括器件其余部分保持复位或断电状态的周期。 具有自己的 SPI、I2C、UART 和 GPIO。可用于安全关键型通信。 可以使用特定技巧将 GPIO 分配给 A53 内核。
您能否确认我的理解是否正确? 哪个内核负责启动? 哪个内核负责引脚分配、引脚多路复用和外设分配? 哪个内核负责上电和电源管理、例如 PMIC 控制? 您能否共享捕获所有这些内容的启动序列? 我们是否可以使用 MCU 对不同电源轨进行电源监控、并根据 MCU 上的输入通过 A53 执行操作?
此致、
Luke