This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM67:AM67 内核分布

Guru**** 2673135 points

Other Parts Discussed in Thread: AM67

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1594275/am67-am67-core-distribution

器件型号: AM67

您好的团队、  

因此、根据我下面给出的理解、概括来说、内核的分布是:

  1. MAIN 域 - 4 个 A53 内核 — 用于运行 主操作系统和应用程序 如 TRM 的第 7.1 节所述
  2. MAIN 域 -单核 Arm Cortex-R5F (R5FSS0)-这是否与技术参考手册第 7.2 节中所述相同、该节讨论了双核、但 AM67 的数据表表明它是单核? 该核心的用途是什么? 这将在什么时候启动? 如何控制其电源? 启动时是否仍会断电? 这就是所需要的 运行时管理 如 AM67 数据表的功能方框图中所示、
  3. 唤醒域 - 设备管理器 Cortex R5F 子系统 (WKUP_R5FSS — 负责技术参考手册第 7.4 节中给出的引导和资源管理(我假设这是上电并运行系统配置代码(如引脚分配,外设分配,引脚多路复用等)后启动的第一个内核、然后根据配置启动另一个内核引导、正确吗?  
  4. MCU 域 — ARM Cortex-R5F -  独立 MCU、 无论器件其余部分的状态如何、都可以连续工作、包括器件其余部分保持复位或断电状态的周期。 具有自己的 SPI、I2C、UART 和 GPIO。可用于安全关键型通信。 可以使用特定技巧将 GPIO 分配给 A53 内核。

您能否确认我的理解是否正确? 哪个内核负责启动? 哪个内核负责引脚分配、引脚多路复用和外设分配? 哪个内核负责上电和电源管理、例如 PMIC 控制? 您能否共享捕获所有这些内容的启动序列? 我们是否可以使用 MCU 对不同电源轨进行电源监控、并根据 MCU 上的输入通过 A53 执行操作?

此致、
Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    有任何反馈意见吗?

    -卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    AM67 系列面向 Linux 应用用例、不会为安全用例启用 MCU R5F。 如果您的项目需要使用 R5F MCU 来处理功能安全工作负载、则需要选择明确支持 MCU R5F 安全处理器的其他器件。

    您能否 详细说明 您项目的用例、以便我们推荐正确的器件?

    对您的其他疑问的几个说明:
    WKUP_DOMAIN (WKUP R5F) —处理 SOC 的资源管理、重置控制、时钟和电源控制。

    它还管理 SOC 的低功耗模式。


    Pinmux 和外设启用 —引脚多路复用和外设配置特定于内核:
    •在 A53/Linux 侧、您在器件树 (DTS) 中配置引脚多路复用和外设选择。
    •在 R5F MCU 内核上、您可以在 R5F 应用固件中配置/启用引脚和外设。


    MCU R5F(安全)行为 —当 MCU R5F 用作专用安全处理器时、会为其他域复位;它具有专用的外设集并应继续独立运行。

    引导内核 — WKUP R5F 是引导的 R5F 内核。


    PMIC 控制和电源轨监控 —PMIC 控制通常从 A53/Linux 端执行。

    MCU R5F 可监控电源轨并通过 IPC 与 A53 共享状态;然后 A53 可以采取适当的操作。

    AM67 特定—在 AM67 器件上、MCU R5F(MCU 安全内核)未启用;这些器件以 Linux 应用为中心。

    我也会将您的问题发送给 Linux 专家、他们会确认 Linux 端的详细信息以及我可能错过的任何特定于器件的信息。

    此致、
    Anil.