器件型号: AM2754-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS65224
您好、专家、
对于 AM275 F3 引脚上的 MCU_ERROR、MCU_SAFETY_ERRORST_1V8 至 R281 的信号线具有 WD_DISABLE 信号、连接到 PMIC 的 GPIO6、WD_DISABLE 通过 R282 连接到 VDDSHV_CANUART。
AM275 数据表中的 5.4 介绍了当连接未激活时、需要 VSS 的 PD。
对于 PMIC、在说明中、如果未用于 GPIO6 则表示连接、其中为 nERR_MCU 描述了非连接。
(本文档并未说明 PMIC ROM 正在运行的功能。)
在 AM275 侧、的电源块为 VDDS_OSC0、即 1.8V。
PMIC GPIO 引脚的 VIH 最小值为 1.26V
我的客户计划在 AM275 EVM 上以 3.3V 而非 1.8V 运行 PMIC 的 VIO。
问题 1: 在这种情况下、MCU_ERROR (AM275) 和 GPIO6 (PMIC) 之间是否需要一个 PU 电阻器?
问题 2: 如果需要、是否可以使用与 1.8V 电源(与 VDDSHV_CANUART 同时上电的 PU)相同的 PU?
我们想防止 PMIC Fnots 无法启动的情况、因为终端处理中存在错误并被识别为错误。
此处使用的 PMIC 为 TPS6522430。