This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2754-Q1:AM275 和 PMIC 连接

Guru**** 2680515 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1579260/am2754-q1-am275-and-pmic-connection

器件型号: AM2754-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS65224

您好、专家、

对于 AM275 F3 引脚上的 MCU_ERROR、MCU_SAFETY_ERRORST_1V8 至 R281 的信号线具有 WD_DISABLE 信号、连接到 PMIC 的 GPIO6、WD_DISABLE 通过 R282 连接到 VDDSHV_CANUART。

AM275 数据表中的 5.4 介绍了当连接未激活时、需要 VSS 的 PD。

对于 PMIC、在说明中、如果未用于 GPIO6 则表示连接、其中为 nERR_MCU 描述了非连接。

(本文档并未说明 PMIC ROM 正在运行的功能。)

在 AM275 侧、的电源块为 VDDS_OSC0、即 1.8V。
PMIC GPIO 引脚的 VIH 最小值为 1.26V

我的客户计划在 AM275 EVM 上以 3.3V 而非 1.8V 运行 PMIC 的 VIO。

问题 1: 在这种情况下、MCU_ERROR (AM275) 和 GPIO6 (PMIC) 之间是否需要一个 PU 电阻器?
问题 2: 如果需要、是否可以使用与 1.8V 电源(与 VDDSHV_CANUART 同时上电的 PU)相同的 PU?
我们想防止 PMIC Fnots 无法启动的情况、因为终端处理中存在错误并被识别为错误。  

此处使用的 PMIC 为 TPS6522430。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的联系。 您能否确认此应用中使用的 PMIC 可订购器件型号?  

    AM275 EVM 使用 TPS65224 35 。 为什么此设计使用  TPS65224 30

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Diaz、这是因为 TI.com 上未提供 TPS6522435。 我们正在与客户讨论 TPS6522435。

    您能对  TPS65224 的 Q1 和 Q2 做出响应吗 30 岁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是 AM275 和 TPS6522430 的反馈:

    Q1. 在这种情况下、MCU_ERROR (AM275) 和 GPIO6 (PMIC) 之间是否需要一个 PU 电阻器?
    • MCU_ERRORn 在未使用时不应连接到 PMIC。 如 AM275 数据表中所述、当未 由所连接器件主动驱动时、“MCU_ERRORN"必须“必须通过外部下拉电阻连接到 VSS。
    • 在 PMIC 侧、GPIO6 配置为双功能、如 TPS6522430 用户指南中所述、  如果在初始开发期间需要暂停该功能或系统中不需要该功能、则必须先将该信号拉高、然后启用 PMIC 以禁用看门狗计时器。  

    Q2. 如果需要、是否可以使用与 1.8V 电源(与 VDDSHV_CANUART 同时上电的 PU)相同的 PU?
    我们想防止 PMIC Fnots 无法启动的情况、因为终端处理中存在错误并被识别为错误。  [/报价]
    • 否;要禁用看门狗、GPIO6 必须在启用 PMIC 之前被拉高(在使能引脚检测到有效的高电平状态之前)。 我会让 PMIC 团队评论是否可以使用连接到 VIO (3.3) 的上拉电阻器。  

    注意:如果客户切换到 TPS65224 35  (AM275 的推荐 PMIC)、必须再次检查所有 PMIC 连接、以确保它们与 OTP 设置相匹配。  

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    PMIC 团队已确认 TPS6522430 具有以下特性:要禁用看门狗、GPIO6 必须具有一个连接到 VIO (3.3V) 的外部上拉电阻。 请注意、必须在启用 PMIC 之前设置 GPIO6 的状态。   

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EVM 的 VIO 标记为“VCC1V8_SYS"。“。
    我的电路的 VIO 为 3.3V、因此我们计划连接“VCC_3V3_SYS"。“。
    但是、不是这个电源仅在启用 PMIC 后才变为活动状态?
    我们是否应该连接 VDDSHV_CANUART 电源 (EVM 上为 1.8V /我的系统中为 3.3V)?

    此致、
    转到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    GPIO6 可以上拉至 VCCA。 有关最大建议运行条件、请参阅 PMIC 数据表。   

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brenda、

    感谢您的回答。

    VCCA 为 5V、与 EVM 相同。 这不是问题、对吧?
    此外、MCU_SAFETY_ERRORST_1V8 或 VDDSHV_CANUART (3.3V) 上拉如何? 这些都没问题吗?

    此致、
    转到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shuhei、

    从 PMIC 的角度来看、这不是问题、因为 GPIO6 最大建议条件为 5.5V 或 VCCA。

    此致、

    Niko