This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:SK-AM62:从 USB DFU 引导 AM62XX EVM

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1595011/am623-sk-am62-am62xx-evm-boot-from-usb-dfu

器件型号: AM623

尊敬的团队:

我们正在尝试使用 USB_DFU 方法引导 SK-AM62x EVM、但 DFU 实用程序未检测到引导加载程序器件。 请提供您的意见以解决问题。

image.png

开关配置如上所示。

image.png

以下是我的 环境:

评估板: — AM62B-P1

SDK: —  AM62X-AM62X — 适用于 AM62x 的 PROCESSOR-SDK-LINUX-RT RT-Linux   版本:11.01.05.03  

构建环境: — Yocto 构建环境

此致、

Kumar Ashutosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    指定的专家目前本周已离职、预计答复会有一些延迟。 如果星期一没有回音、请 ping 此主题。

    此致、
    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashutosh:

    引导模式开关设置不正确;应如下所示:

    此致、

    会面。