请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TDA4VEN-Q1
您好、
我现在正在基于 SDK 11.01 的定制板上进行开发。
我们的电路板上有 2 个 TDA4VEN、它们通过 MIPI CSI 连接:TDA4-A DSI 连接到 TDA4-B CSICRX1。
现在的问题是、我在 TDA4-B 上运行捕获节点、然后在 TDA4-A 上运行 csitx 节点 但在捕获节点应用退出后发现了许多 MIPI ECC 错误。
以下是 TDA4-B 上的捕获节点配置:

这是 TDA4-A 上的 csitx 参数:

当捕获节点应用在 TDA4-B 上退出时、可以看到 ECC 错误计数:

请帮助检查我是否使用了正确的 csitx/csirx 配置参数、并帮助分析为什么会出现 eccCount 以及如何修复它?