This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:通过 CSITX <->CSITX 从另一个 TDA4VEN 捕获图像时收到 MIPI ECC 错误。

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1599207/tda4ven-q1-mipi-ecc-errors-received-when-capturing-images-from-another-tda4ven-by-csitx---csitx

器件型号: TDA4VEN-Q1

您好、

我现在正在基于 SDK 11.01 的定制板上进行开发。

我们的电路板上有 2 个 TDA4VEN、它们通过 MIPI CSI 连接:TDA4-A DSI 连接到 TDA4-B CSICRX1。

现在的问题是、我在 TDA4-B 上运行捕获节点、然后在 TDA4-A 上运行 csitx 节点 但在捕获节点应用退出后发现了许多 MIPI ECC 错误。

以下是 TDA4-B 上的捕获节点配置:

24847920-616f-4237-bbe6-be68a0ac01db.png

这是 TDA4-A 上的 csitx 参数:

5182f2bf-a110-4e91-a7fe-c55fe1128090.png

当捕获节点应用在 TDA4-B 上退出时、可以看到 ECC 错误计数:

5368fff4-eafe-4dce-a27a-1f419555f138.png

请帮助检查我是否使用了正确的 csitx/csirx 配置参数、并帮助分析为什么会出现 eccCount 以及如何修复它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    由于许多 ECC 错误、CSIRX 似乎无法捕获任何帧。 通常、当 电路板上存在某种问题、通道速度不匹配或通道数量或通道极性不匹配时、该错误就会出现、那么您可以在该方向进行检查吗?

    此致、

    Brijesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已解决。

    数据通道映射应为 1 2 3 4、而不是 0 1 2 3