This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMIC110:支持“.EFW “文件的可用性

Guru**** 2696775 points

Other Parts Discussed in Thread: AMIC110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1596991/amic110-support-availability-for-efw-file

器件型号: AMIC110

尊敬的支持团队:

我对 AMIC110 上的 FoE 更新所需的规格有疑问。
关于用于将从设备固件更新程序与 SII 信息结合使用的“.EFW"文件“文件格式、
是否有直接处理 AMIC110 上.EFW 文件的正式程序?

如果 AMIC110 不支持、请分享任何官方程序或
记录了直接处理 AM243x 上的.EFW 文件的结果。

此致、
Kanae

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kanae、

    请提供其他背景资料。 这些.EFW 文件是什么?

    FoE 似乎与通过 EtherCAT 协议下载文件有关?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好、Nick、

    感谢您的答复。

    .EFW 文件是 ETHC 固件文件的扩展名、它结合了控制器的固件
    ESI 信息合并到单个文件中。 这允许通过单个传输更新两个组件。
    这是下载 TwinCAT 时使用的默认扩展。

    我们客户的预期实施如下:
    合并 ESI(EtherCAT 子设备信息)二进制文件和
    另一个 SoC 更新文件(ZIP 格式)保存到单个文件中、并发送扩展名为“.EFW"的“的文件。
    在 AMIC110 侧、收到此消息后、他们希望同时使用 ESI 进行更新
    进行编程并将 ZIP 文件发送到其他 SoC。

    此方法的目标是同时更新 AMIC110 的 SII 版本信息
    和固件以及单个 FoE 文件传输。

    请告知我们它是否支持使用“.EFW"扩展“扩展的 FoE 更新、
    也可以修改以支持将来的支持。

    有关详细规格、请访问以下网站:
    https://infosys.beckhoff.com/english.php?content=../content/1033/el20xx_el2124/402909835.html&id=4429606895834499921

    此致、
    Kanae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kanae、

    为了设置预期、根据  有关适用于 AM335x、AM437x、OMAP-L13x、C674x、K2G 的处理器 SDK TI-RTOS 的通知、我们无法再对 AMIC110 提供软件设计支持 AMIC110、AMIC120 器件 

    我会将您的线程发送给我们在 AM243x 上支持 EtherCAT 的团队、以防他们有任何意见。 但请注意、AM243x 使用 MCU+ SDK 和 FreeRTOS 而非 TI-RTOS、因此可能无法提供任何额外帮助。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kanae

    我们不支持此功能、但演示了用于刷写应用程序固件的二进制文件传输、客户可以将其扩展为所选的文件格式。

    在 AMIC110 端、收到此邮件后、他们希望同时使用 ESI 进行更新
    进行编程并将 ZIP 文件发送到其他 SoC。

    此方法的目标是同时更新 AMIC110 的 SII 版本信息
    和具有单个 FoE 文件传输的固件。

    此方法可以接受;AFAIK 这不是任何 ETG 标准的一部分、并且 Beckhoff SSC 默认也不支持此格式。

    请告知我们、它是否支持使用“.EFW"扩展“扩展的 FoE 更新、
    或者、如果可以进行修改以支持未来的支持。

    不幸的是、到目前为止、还没有计划将此作为我们路线图的一部分予以支持。

    此致

    Pratheesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Pratheesh、

    感谢您的答复。
    我将与我的客户分享此信息。

    此致、
    Kanae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的回答有一个拼写错误 — 在上面进行了更正-具体来说:相同 更广泛的通信协议 他们选择的文件格式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Pratheesh、

    感谢您的纠正。
    我知道客户可以将其扩展到任何文件格式。

    此致、
    Kanae