Other Parts Discussed in Thread: TMDX654IDKEVM, PROFIBUS
器件型号: TMDX654IDKEVM
主题中讨论的其他部件: Profibus
TMDX654IDKEVM 中包含的 SD 卡 在下载映像文件时会报告错误、无法写入映像。 请帮助解决此问题

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TMDX654IDKEVM, PROFIBUS
器件型号: TMDX654IDKEVM
主题中讨论的其他部件: Profibus
TMDX654IDKEVM 中包含的 SD 卡 在下载映像文件时会报告错误、无法写入映像。 请帮助解决此问题

您好、Guo、
我无法识别“ets.2.46.0.2.img"。“。
您可以在此处找到 AM65x Linux SDK 的预编译文件系统映像:
https://www.ti.com/tool/download/PROCESSOR-SDK-LINUX -AM65X
以及在 Linux SDK 中使用该映像创建 SD 卡的步骤、请参阅以下文档:
https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM65X/11_02_05_02/exports/docs/linux/Overview/Processor_SDK_Linux_create_SD_card.html
此致、
Nick
您好、Guo、
我们只能在这些论坛上回答有关 TI 软件或 TI 硬件的问题。
我可以帮助您将 TI 提供的文件系统映像刷写到 SD 卡上。 但我不能评论“ets"图像“图像,因为我从来没有听说过它。
问题“我的 SD 卡是否 仍然正常?“ 不是 TI 问题。 这是一个通用的 Linux 问题。 你将需要做研究其他地方.
我建议为该文件系统映像使用 16GB SD 卡。 对于 8GB SD 卡来说、它可能太大。
请注意、我们还有中文的 e2e 论坛。 您可以点击以下网站顶部横幅中的链接来访问 E2E 中国:

此致、
Nick
此问题的原因如下: TMDX654IDKEVM 的 SD 卡不在下载映像文件。
当前问题是:μ A
请 解决此问题
我们使用 TMDX654IDKEVM 开发板。 需要将 SD 卡中的图像文件发送到电路板进行注册。 一旦登记、它将被纳入系统。 虽然标准开发板按如下所示显示该消息、但即使使用同一 SD 卡、该特定板也无法打印该消息。 该开发板是否出现问题?
按以下步骤打印消息:
U-Boot SPL 2021.01 (2024 年 1 月 26 日 — 09:40:34 +0000)
SYSFW ABI:3.1(固件版本 0x0016 '22.1.1--v2022.01(了不起的 Llam))
SPL 初始栈使用量:1408 字节
尝试从 MMC2 引导
SPL_LOAD_FIT_IMAGE:跳过加载“tee":“:图像大小为 0!
SPL_load_fit_image:跳过加载“dm":“:图像大小为 0!
在 ARM64 内核上启动 ATF……
注意: BL31:v2.5(发行版):ee558ac
通知: BL31:制造时间:2024 年 1 月 26 日 09:39:46
U-Boot SPL 2021.01 (2024 年 1 月 26 日 — 09:40:56 +0000)
SYSFW ABI:3.1(固件版本 0x0016 '22.1.1--v2022.01(了不起的 Llam))
检测到:Silicon SR2.0
I2C_OMAP i2c@42120000:pinctrl_select_state_full:uclass_get_device_by_phandle_id:err=–19
检测到:AM6-IDKAPPEVM 版本 A
检测到:SER-PCIE2LEVM 版本 A
尝试从 MMC2 引导
您好、Guo、
TI 未将软件写入 EST 映像。 TI 不会创建 EST 映像。 TI 不支持有关 EST 图像的问题。
如果您有实际与 Texas Instruments 相关的问题、可以在 TI 论坛上提出这些问题。 例如、如果您对 AM65x 硬件或 TI 编写的 AM65x 软件有疑问、
您到目前为止提出的问题与非 TI 软件有关。 我无法为您提供非 TI 软件帮助。
此致、
Nick