This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDX654IDKEVM:TMDX654IDKEVM 的 SD 卡 don't download 映像文件。

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDX654IDKEVM, PROFIBUS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1591250/tmdx654idkevm-sd-card-of-tmdx654idkevm-don-t-download-image-file

器件型号: TMDX654IDKEVM
主题中讨论的其他部件: Profibus

TMDX654IDKEVM 中包含的 SD 卡 在下载映像文件时会报告错误、无法写入映像。 请帮助解决此问题

image.png

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guo、

    我无法识别“ets.2.46.0.2.img"。“。

    您可以在此处找到 AM65x Linux SDK 的预编译文件系统映像:
    https://www.ti.com/tool/download/PROCESSOR-SDK-LINUX -AM65X

    以及在 Linux SDK 中使用该映像创建 SD 卡的步骤、请参阅以下文档:
    https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM65X/11_02_05_02/exports/docs/linux/Overview/Processor_SDK_Linux_create_SD_card.html

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以上解决方案不能解决我的问题、请告诉我  SD 卡 损坏?它是加密卡?可以使用常规卡代替?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guo、

    我们只能在这些论坛上回答有关 TI 软件或 TI 硬件的问题。

    我可以帮助您将 TI 提供的文件系统映像刷写到 SD 卡上。 但我不能评论“ets"图像“图像,因为我从来没有听说过它。

    问题“我的 SD 卡是否 仍然正常?“ 不是 TI 问题。 这是一个通用的 Linux 问题。 你将需要做研究其他地方.

    我建议为该文件系统映像使用 16GB SD 卡。 对于 8GB SD 卡来说、它可能太大。

    请注意、我们还有中文的 e2e 论坛。 您可以点击以下网站顶部横幅中的链接来访问 E2E 中国:

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以帮助您将 TI 提供的文件系统映像刷写到 SD 卡上 ----- 请将文件系统映像解析到 SD 卡上、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guo、

    我不知道你想要我做什么。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仔细检查上面链接中提供的 SDK 11.2 Linux 文件系统映像是否可以使用 balenaEtcher 刷写到 SD 卡中、并将在电路板上启动。

    如果这很重要、我使用的是 balenaEtcher-1.18.11。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 网络说:

      

    我在    PROFIBUS 和 PROFINET test 中使用 TMDX654IDKEVM、我在 SD 卡中使用 PROFINET 测试映像、卡已格式化?如何将映像下载到 SD 卡、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guo、

    啊、我明白了。 因此、您需要使用 PROFIBUS 和 PROFINET International (PI) 组织的文件系统映像。

    ETS 图像不来自 TI。 它来自 PI。

    1) 您使用的 SD 卡有多大? 8GB SD 卡可能太小。 我建议使用至少 16GB 的 SD 卡。

    2) 您下载 PI 文件系统映像的 URL 是什么?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已成功将映像下载到 SD 卡、但为 TI 开发板上电时、无法注册进行消息传输。 如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guo、

    您拍了一张照片的横幅、上面写着“PI 支持 PROFIBUS 和 PROFINET 嵌入式系统测试 (EST)、而不是 Texas Instruments 支持“。 请联系 PI 以获得支持。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们从贵公司购买了产品。 任何问题都应由您解决、而不是由用户直接联系 PI。

    帮助解决此问题。、请查看

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题的原因如下: TMDX654IDKEVM 的 SD 卡不在下载映像文件。

    当前问题是:μ A

    TMDX654IDKEVM:开发板不发送消息

    请  解决此问题

    我们使用 TMDX654IDKEVM 开发板。 需要将 SD 卡中的图像文件发送到电路板进行注册。 一旦登记、它将被纳入系统。 虽然标准开发板按如下所示显示该消息、但即使使用同一 SD 卡、该特定板也无法打印该消息。 该开发板是否出现问题?

     

    按以下步骤打印消息:

    U-Boot SPL 2021.01 (2024 年 1 月 26 日 — 09:40:34 +0000)
    SYSFW ABI:3.1(固件版本 0x0016 '22.1.1--v2022.01(了不起的 Llam))
    SPL 初始栈使用量:1408 字节
    尝试从 MMC2 引导
    SPL_LOAD_FIT_IMAGE:跳过加载“tee":“:图像大小为 0!
    SPL_load_fit_image:跳过加载“dm":“:图像大小为 0!
    在 ARM64 内核上启动 ATF……

    注意: BL31:v2.5(发行版):ee558ac
    通知: BL31:制造时间:2024 年 1 月 26 日 09:39:46

    U-Boot SPL 2021.01 (2024 年 1 月 26 日 — 09:40:56 +0000)
    SYSFW ABI:3.1(固件版本 0x0016 '22.1.1--v2022.01(了不起的 Llam))
    检测到:Silicon SR2.0
    I2C_OMAP i2c@42120000:pinctrl_select_state_full:uclass_get_device_by_phandle_id:err=–19
    检测到:AM6-IDKAPPEVM 版本 A
    检测到:SER-PCIE2LEVM 版本 A
    尝试从 MMC2 引导

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guo、

    TI 未将软件写入 EST 映像。 TI 不会创建 EST 映像。 TI 不支持有关 EST 图像的问题。

    如果您有实际与 Texas Instruments 相关的问题、可以在 TI 论坛上提出这些问题。 例如、如果您对 AM65x 硬件或 TI 编写的 AM65x 软件有疑问、

    您到目前为止提出的问题与非 TI 软件有关。  我无法为您提供非 TI 软件帮助。

    此致、

    Nick