This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:SysConfig 脚本继承

Guru**** 2694645 points

Other Parts Discussed in Thread: AM6442, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1597458/am6442-sysconfig-script-inheritance

器件型号: AM6442
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

您好、

我们使用定制 Makefile 来构建 AM6442 板上 R5 内核的固件。 目前、每个 R5 内核都有一个单独的 SysConfig 脚本。 这是很好的;然而,每一个脚本之间有大量的重复。

我的问题是、SysConfig 脚本是否有办法继承全局 SysConfig 脚本的内容、该脚本封装了所有其他脚本之间共享的通用设置。 SysConfig CLI 具有--dependentScript 标志、是否可以将其用于此目的?

谢谢!

Jared Weyer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jared、

    请尝试以下命令并告知我们结果。

     ${Sysconfig}\sysconfig_cli.bat -s ${SDK_Root}\.metadata\product.json -d ${Device} --dependentScript ${DependentScript} -o ${Output Directory} ${Application Sysconfig}

    确保您没有在从属 脚本和应用程序脚本中使用相同的资源。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tushar:

    您的解决方案发挥了作用!

    谢谢!

    Jared