Other Parts Discussed in Thread: AM6442, SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: AM6442
主题: SysConfig 中讨论的其他器件
您好、
我们使用定制 Makefile 来构建 AM6442 板上 R5 内核的固件。 目前、每个 R5 内核都有一个单独的 SysConfig 脚本。 这是很好的;然而,每一个脚本之间有大量的重复。
我的问题是、SysConfig 脚本是否有办法继承全局 SysConfig 脚本的内容、该脚本封装了所有其他脚本之间共享的通用设置。 SysConfig CLI 具有--dependentScript 标志、是否可以将其用于此目的?
谢谢!
Jared Weyer