This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:引脚多路复用:SysCoinfig 工具中的电压冲突错误

Guru**** 2694625 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1597758/am625-pin-muxing-voltage-conflict-error-in-syscoinfig-tool

器件型号: AM625
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

尊敬的 TI 团队:

我们将在定制设计中使用 AM6254 处理器、并在 SysConfig 工具中执行引脚多路复用。 我们为处理器电源轨分配了电压、如下所示:

image.png

分配 GPIO 时、显示的是如下所示的电压冲突误差。 这不应该是这样。

image.png

 

image.png

您能帮我解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    您是否有任何要分享的更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Sahil、

    当您专门为外设指定特定的所需电压(在本例中,GPIO 提供的电压设置为 1.8V)、但随后您配置的一些 GPIO 引脚由另一个电源轨(在“Power Domain“视图中配置为 3.3V)供电时、就会发生这种情况。 这实际上是一个警告而不是一个错误、并且提供了很多信息。

    此配置可以、您可以抑制这些电压冲突警告。  

    谢谢、  

    Alex