This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:连接到 GND 或 VCC 和支持的拉电阻时 TMDS64EVM 上的 GPIO 行为

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: AM6442, TMDS64EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1600617/am6442-gpio-behavior-on-tmds64evm-when-connected-to-gnd-or-vcc-and-supported-pulls

器件型号: AM6442
Thread 中讨论的其他器件: TMDS64EVM

我们使用的是 TMDS64EVM (AM6442) GPIO 功能测试。 请您澄清一下如果 GPIO 引脚直接连接到该引脚会发生什么情况 GND VCC 在以下情况下:

  1. 相位噪声性能 输出 并被驱动为高电平或低电平。
  2. 相位噪声性能 发生正转换
  3. EVM 或 SoC 上是否有任何内部保护机制、以防止配置错误时造成损坏?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeepraj、  

    感谢您的查询。

    当 GPIO 配置为时 输出 并驱动为高电平或低电平。

    这不是有效的用例、因此不建议这样做。

    LVCMOS 缓冲器的输出阻抗为 60R、SDIO 缓冲器为 40R。

    建议执行仿真  

    当 GPIO 配置为时 发生正转换 .

    这应该是一个有效的用例

    不应担心。

    EVM 或 SoC 上是否有任何内部保护机制、以防止配置错误时造成损坏?

    针对您所述的用例实现了 NIT 内部保护机制。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeepraj、  

    请注意、IO 以 IO 组 VDDSHV0..6 的 IO 双电压 IO 电源为基准

    外部 IO 输入应与连接的 IO 电源匹配。

    大多数 SOC IO 都没有失效防护功能。

    在 SOC IO 电源斜升之前、不应施加任何输入。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    AM6442 中提供的 GPIO 内部上拉/下拉电阻器是什么

    此致、

    Pradeepraj M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeepraj、  

    谢谢你。

    我假设您的查询与上拉电阻值相关。

    请参阅 数据表的电气特性部分:

    I2C 开漏和失效防护 (I2C OD FS) 电气特性

    这些类型的 IO 缓冲器不支持内部拉电阻、需要连接外部拉电阻  

    eMMCPHY 电气特性

    AM644x 实现硬宏 ePHY(专用功能)

    复位期间和复位后启用上拉电阻器

    SDIO 电气特性

    内部拉电阻在复位期间和复位后关闭、直到主机软件配置所需的拉电阻

    LVCMOS 电气特性

    内部拉电阻在复位期间和复位后关闭、直到主机软件配置所需的拉电阻

    此致、

    Sreenivasa.