This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:从展频时钟运行 PRU 内核

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1600240/am625-run-pru-core-from-spread-spectrum-clock

器件型号: AM625

我们正在与 PRU 运行外部接口、我们需要一个 SSC 时钟来校正射频辐射发射、以符合 CE 标准。

是否有使用 SSC 时钟运行 PRU 内核?

我知道可以为内核供电的 PLL (PPL0 和 PLL2) 都支持 SSC、但 TI 说不支持它。

我看到 IEP 时钟可以来自外部时钟引脚、我们可以在该引脚中提供 SSC 振荡器、但该时钟是否可以运行 PRU 内核?

还有其他想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我已将您的问题分配给相关专家。 请注意,由于圣诞节和新年假期,可能会延迟回复。 如果您在 1 月 1 日前未收到回复、请随时 ping 此主题

    感谢您的理解。

    此致、
    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kris、

    据我所知、我们仅支持对显示并行接口使用展频时钟、但不支持使用其他外设。 更多详细信息、请参阅该其他主题:
    【常见问题解答】AM625/AM623/AM620-Q1 / AM625-Q1/AM625-Q1/AM625SIP:在 PRUSS 上启用展频内核时钟

    AM62x PRU 内核时钟只能来自 PLL:PLL2 HSDIV0、PLL0 HSDIV9 或 250MHz 接口时钟/VCLK。 有关更多信息、请参阅 AM62x 技术参考手册 (TRM) 一节“PRUSS 内核时钟生成“

    此致、

    Nick