器件型号: AM625
我们正在与 PRU 运行外部接口、我们需要一个 SSC 时钟来校正射频辐射发射、以符合 CE 标准。
是否有使用 SSC 时钟运行 PRU 内核?
我知道可以为内核供电的 PLL (PPL0 和 PLL2) 都支持 SSC、但 TI 说不支持它。
我看到 IEP 时钟可以来自外部时钟引脚、我们可以在该引脚中提供 SSC 振荡器、但该时钟是否可以运行 PRU 内核?
还有其他想法吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: AM625
我们正在与 PRU 运行外部接口、我们需要一个 SSC 时钟来校正射频辐射发射、以符合 CE 标准。
是否有使用 SSC 时钟运行 PRU 内核?
我知道可以为内核供电的 PLL (PPL0 和 PLL2) 都支持 SSC、但 TI 说不支持它。
我看到 IEP 时钟可以来自外部时钟引脚、我们可以在该引脚中提供 SSC 振荡器、但该时钟是否可以运行 PRU 内核?
还有其他想法吗?
您好 Kris、
据我所知、我们仅支持对显示并行接口使用展频时钟、但不支持使用其他外设。 更多详细信息、请参阅该其他主题:
【常见问题解答】AM625/AM623/AM620-Q1 / AM625-Q1/AM625-Q1/AM625SIP:在 PRUSS 上启用展频内核时钟
AM62x PRU 内核时钟只能来自 PLL:PLL2 HSDIV0、PLL0 HSDIV9 或 250MHz 接口时钟/VCLK。 有关更多信息、请参阅 AM62x 技术参考手册 (TRM) 一节“PRUSS 内核时钟生成“

此致、
Nick