Other Parts Discussed in Thread: AM62P
器件型号: AM62A1-Q1
主题: AM62P 中讨论的其他器件
- 我们能否对接或支持来自 SBL(DM R5 内核)的 Rx /Tx msg CAN 模块
- DM R5 和 WK 内核术语是相同的?
- MCAN 是否在 WK 域中工作?如果是、我们如何交互

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: AM62P
器件型号: AM62A1-Q1
主题: AM62P 中讨论的其他器件

您好、Sandip:
我们能否为 Rx SBL(DM R5 内核)的 CAN/Tx msg 交换或支持 CAN 模块?
您可以集成它、但 MCU+SDK 开箱即用不支持相同功能、仅支持 MCU R5 MCAN: https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM62AX/11_01_00_16/exports/docs/api_guide_am62ax/RELEASE_NOTES_11_01_00_PAGE.html#autotoc_md158
DM R5 和 WK 核心术语 Wise 相同?
是的。
MCAN 是否在 WK 域中工作如果是、我们如何互换
由于 SDK 中未启用支持、因此您必须自己添加代码、我可以提供补丁、但请注意、这是为了让 AM62P 启用 MCU R5 内核来访问 WKUP MCAN、您可以从此部分中选择相关器件(引脚多路复用配置,启用 MCAN0 和设置频率)并尝试使用: e2e.ti.com/.../MAIN_5F00_MCAN_5F00_FROM_5F00_MCU.patch
此致、
会面。
您好、Sandip:
请参阅以下内容: 【常见问题解答】SK-AM62X/SK-AM62A-LP:使用外部收发器 TCAN1042D 测试 MCAN 外部环回示例
此致、
会面。
示例应用程序正在运行、这意味着与 CAN 配置相关的问题是否正确?
您提到 无法在实际 CAN 总线上发送或接收 CAN 消息、这是否意味着该问题现在已解决?
[报价 userid=“534149" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1589313/am62a1-q1-mcan-module-access-from-dm-r5-sbl/6149397 ]、因此我 只能调试收发器端很抱歉、我无法回答您的问题、您能详细说明一下吗? 通过连接 CAN 分析仪、您应该能够验证 Rx 和 Tx 操作。
它意味着所有 CAN 配置都正常吗? 我只需要 收发器吗? [/报价]我们还需要确保禁用内部环回。 在使用 mcan_loopback_Polling 时、可以通过将 false 传递给 app_mcanConfig: mcupsdk-core-k3/examples/drivers/mcan/mcan_loopback_Polling /mcan_loopback_Polling .c·(位于 k3_main TexasInstruments/mcupsdk-core-k3)来禁用内部环回 ·
请确保已注意这一点、您可以通过检查 MCAN_TEST 寄存器 (MCAN_TEST.LBCK) 的第 4 位(如果该位为 0)来验证这一点 、则表示已禁用环回模式。
是的、在独木舟上进行监控、我使用的是 Magna ECU、它正在为 MCU R5 内核工作(CAN 通信)、现在我正在尝试从 SBL R5 试用此示例应用
我遵循下面的胎面、 比特率时序和其他配置在下面的胎面中看起来相同