This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L:器件版本 SR1.1 的 SD 卡引导问题

Guru**** 2694635 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65219, AM62L, TPS65214, SK-AM62B-P1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1572874/am62l-sd-card-boot-issue-with-device-revision-sr1-1

器件型号: AM62L
主题中讨论的其他器件: TPS65214、TPS65219、 SK-AM62B-P1

工具/软件:

我将 AM62L CPU 与器件版本 SR1.1 一起使用、但无法通过许多 SD 卡启动。
有些卡、即使是同一个制造商、也可以引导、但不能从其他卡引导。
可引导的 SD 卡每次都可以引导。
引导后、 它甚至可以在 UHS-I (200MHz) 下工作。
但许多不引导的 SD 卡在 25MHz 读取时会失败、 停止时的时间因卡而异。
它看起来与通报 i2462 类似、但已成功加载 tiboot3.bin。
我们的波形测量表明、数据/命令和时钟的设置/保持时序满足要求。

问题
- SR1.1 是否完全解决了 SD 卡引导问题?
-当我检查波形时, CMD 和数据信号的电压电平是低电平,只有约 2.1V 即使在切换到 UHS-I 之前
这是正常的吗?

*CMD 具有相同的时序余量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他信息 1.

    有两种类型的 SD 卡:第一种可以从 SD 卡引导、另一种不能。

    即使使用同一制造商提供的相同卡、KIOXIA 和 SUNDISK 通常也无法从 SD 卡引导、而 Buffalo 卡往往能够从 SD 卡引导。

    即使该卡无法从 SD 卡引导、也可以在从 eMMC 引导等其他介质引导后进行读取和写入。

    我期待着你的答复来解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    今天 (2025年10月14日)、我在官方网站上查看了勘误更新。

    我最初写的 Adcaisary 编号不正确。 是 i2463、而不是 i2462。

    在更新后的勘误表中、SD 卡勘误表 i2463 已得到解决、并出现文本“此公告计划在器件版本 1.1 中修复。 修复程序的验证​​待处理。“ 已删除。

    但是、仍然会出现一个非常相似的问题。

    我们的 CPU 是 SR1.1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 UMEDEC  

    感谢您的查询。

    检查波形时、CMD 和数据信号的电压电平都很低、即使在切换到 UHS-I 之前、也只有大约 2.1V
    这是否正常?

    这是意料之外的情况。  在初始通信期间、IO 电平预计为 3.3V、并切换到 1.8V 以支持 UHS-I 速度。

    在我查看其他问题时、您是否能够分享原理图以进行快速检查?

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 UMEDEC  

    检查您是否能够取得一些进展?

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很抱歉不能回答。
    当我 制作 ES2 时、我遇到了一个问题 、即 所有 KIOXIA SD 卡都 无法使用  我们的所有原型。
    然而,所有的 水牛卡片工作没有任何问题。

    我希望您查看 我们的原理图。 我该如何将其发送给您?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 UMEDEC  

    谢谢你。

    当我 制作 ES2 时、我遇到了一个问题 、即 所有 KIOXIA SD 卡都 无法与  我们的所有原型一起使用。
    但是、所有的 水牛卡片都能正常工作、没有任何问题。

    我发现的特定于 UHS-I 支持的问题是什么?

    我希望您查看 我们的原理图。 我该如何将其发送给您?

    请联系您正在努力提交申请的 TI 销售/支持团队。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sreenivasa

    我刚刚通过电子邮件向您发送了原理图。 请检查。

    此致、

    Zhou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、周  

    收到原理图后、谢谢。

    CAP_VDDSHV_MMC

    建议使用 3.3 μ F 电容器、客户使用的是 4.7 μ F 电容器。 这会影响 LDO 稳定性、但不确定原因是否是这样。

    请将电容更改为 3.3 μ F 并进行快速检查。

    另一个问题是 SD 卡电源的电源开关。

    SD 卡在引导期间由 SD_EN 启用、在不用于引导时由 SD-PWR 启用。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 UMEDEC  

    问题
    - SR1.1 是否完全解决了 SD 卡引导问题?
    -当我检查波形时, CMD 和数据信号的电压电平是低电平,只有约 2.1V 即使在切换到 UHS-I 之前
    这是否正常?
    当我 制作 ES2 时、我遇到了一个问题 、即 所有 KIOXIA SD 卡都 无法与  我们的所有原型一起使用。
    但是、所有的 水牛卡片都能正常工作、没有任何问题。

    您能否请确认使用 buffalo 卡测量的 IO 电压。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、周

    我刚刚通过电子邮件向您发送了原理图。 请检查。

    评论的重点是 SD 卡?

    理解正确。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 UMEDEC  

    我想您知道下面中重点介绍的 LVCMOS IO 的压摆率要求  

    建议检查键盘输入的转换情况。

    您可以考虑将关键输入连接到支持去抖的 SOC IO。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 UMEDEC  

    有关支持 去抖的 IO 示例、请参阅下表

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 UMEDEC  

    我看到您在 AM62L EVM 中使用了 TPS65219 PMIC 与 TPS65214 PMIC。

    是否有使用 TPS65219 PMIC 的用例。

    请注意建议与观察的降压输出电容值。

    如果构建了电路板、我建议根据数据表或 SK-AM62B-P1 SK 实现更新电容值。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 UMEDEC  

    SD 卡电源开关基于晶体管。

    您能否验证  工作卡和非工作卡的+3.3V、SD3.3V 和 VDDSHV_MCU。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 UMEDEC  

    根据上述输入检查您是否取得了一些进展。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Sreenivasa

    更改电容器值没有产生任何影响。
    我已经确认 SD 卡始终处于通电状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更改为 UHS 时似乎会出现问题。

    我需要更多时间检查此处的电压和波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 UMEDEC  

    谢谢你。

    更改电容值没有任何影响。
    我已经确认 SD 卡始终处于通电状态。

    请在所有测试中使用 3.3 μ F。

    这是建议值。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 UMEDEC  

    [报价 userid=“671088" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1572874/am62l-sd-card-boot-issue-with-device-revision-sr1-1/6170026

    更改为 UHS 时似乎会出现问题。

    我需要更多时间检查此处的电压和波形。

    [/报价]

    期待测量结果。

    此致、

    Sreenivasa.