Other Parts Discussed in Thread: AM623
器件型号: AM623
尊敬的 Champs:
我正在尝试找出 AM623 以 8Mbps 的速率从 FPGA 读取数据的最佳方法。
FPGA 的推荐接口是什么:GPMC 或 OSPI?
如果两种方法都可行、您能否提供一个比较来显示每种方法的优缺点?
如果使用 OSPI:
- TI 是否有任何 SW 示例、尤其是对于 FPGA 来仿真闪存和/或 PSRAM 的示例?
- 是否可以使用 DMA 来满足数据读取速率、即 8Mbps?
如果使用 GPMC:
- 如何处理引导模式引脚、因为它们与某些 GPMC 引脚进行多路复用?
- 是否有任何 EVM 将 GPMC 接口暴露于外部?
此致、
Kien