This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:与 FPGA 连接

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: AM623

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1607126/am623-interfacing-with-fpga

器件型号: AM623

尊敬的 Champs:

我正在尝试找出 AM623 以 8Mbps 的速率从 FPGA 读取数据的最佳方法。

 

FPGA 的推荐接口是什么:GPMC 或 OSPI?

如果两种方法都可行、您能否提供一个比较来显示每种方法的优缺点?

 

如果使用 OSPI:

  • TI 是否有任何 SW 示例、尤其是对于 FPGA 来仿真闪存和/或 PSRAM 的示例?
  • 是否可以使用 DMA 来满足数据读取速率、即 8Mbps?

 

如果使用 GPMC:

  • 如何处理引导模式引脚、因为它们与某些 GPMC 引脚进行多路复用?
  • 是否有任何 EVM 将 GPMC 接口暴露于外部?

 

此致、

Kien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kien:

    GPMC 是连接 FPGA 的通用方法。 FPGA 需要仿真闪存/伪 RAM 器件。

    我假设您的意思是每秒 8 兆字节、那么是的、这是可行的。

    引导模式引脚只需通过上拉/下拉电阻驱动。 FPGA 等外部器件在 MCU_PORz 之后的引导模式采样时间内需要处于高阻态。

    此致、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stan、

    感谢您的答复。 遗憾的是、现有硬件板没有可用于 FPGA 的 GPMC、因此我们要尝试查看是否可以改用 OSPI。

    您能给我们一些关于在本例中需要完成哪些工作以及 TI 提供哪些服务(例如使用 OSPI)的建议吗?

    此致、

    Kien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kien、

    遗憾的是、我没有使用 OSPI 转 FPGA 的任何经验。 我必须在内部检查。 同时、我发现了几个关于 OSPI - FPGA 的客户 E2E 主题、他们也获得了 TI 的一些支持。

    此致、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stan、

    感谢你的帮助。 非常感谢。

    此致、

    Kien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kien:

    您能否向我们提供您计划使用的任何 FPGA 器件型号?

    查看的数据表将会很有帮助。

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Vaibhav、

    我想跟进您是否连接到 FPGA 的 OSPI 接口。

    它是 Xilinx XC7A50。

    此致、

    Kien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“51246" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1607126/am623-interfacing-with-fpga

    我正在尝试找出 AM623 以 8Mbps 的速率从 FPGA 读取数据的最佳方法。

     

    FPGA 的推荐接口是什么:GPMC 或 OSPI?

    如果两种方法都可行、您能否提供一个比较来显示每种方法的优缺点?

     

    如果使用 OSPI:

    • TI 是否有任何 SW 示例、尤其是对于 FPGA 来仿真闪存和/或 PSRAM 的示例?
    • 是否可以使用 DMA 来满足数据读取速率、即 8Mbps?
    [/报价]

    目前、我们没有相同的 SW 示例。

    鉴于您也可以利用 DMA 进行读取、我将让您将 FPGA 与 OSPI 连接起来。

    请阅读以下 E2E 主题: e2e.ti.com/.../6224956

    此致、

    Vaibhav