This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6672:sRIO 和 SGMII 中的错误可能相互产生的影响

Guru**** 2762685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1614183/tms320c6672-the-impact-that-errors-in-srio-and-sgmii-can-have-in-one-another

部件号: TMS320C6672

您好:

我的客户遇到了 sRIO 和以太网 (SGMII) 通信同时出现故障的问题。 确定问题是由 sRIO 侧的硬件引起的、在更换故障硬件后、sRIO 和以太网都开始正常工作。

根据手册、sRIO 和 SGMII 都由同一 SGMIICLK 驱动、因此存在以下问题:

问:  如果 sRIO 或 SGMII 之一出现故障、该故障是否可能会对另一个接口产生负面影响?  换句话说、一侧的故障 (sRIO 或 SGMII) 是否会导致另一个接口也停止工作?

谢谢!

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    让我检查一下这个问题、并在一天内回复您。

    此致、

    Betsy Varughese.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Betsy、

    感谢您的答复。

    我的意思不是要赶快、但是否有任何关于何时可以期待响应的更新?

    如果需要一些时间、我希望让我的客户了解最新信息。

    此致、

    Michael  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我当时就很兴奋,不知道该怎么办。

    SRIO  和 SGMII 都由相同的基准时钟 (SRIOSGMIICLK) 驱动。 因此、硬件级干扰会影响这两个接口。
    此致、
    Betsy Varughese.