请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号: TMS320C6672
您好:
我的客户遇到了 sRIO 和以太网 (SGMII) 通信同时出现故障的问题。 确定问题是由 sRIO 侧的硬件引起的、在更换故障硬件后、sRIO 和以太网都开始正常工作。
根据手册、sRIO 和 SGMII 都由同一 SGMIICLK 驱动、因此存在以下问题:
问: 如果 sRIO 或 SGMII 之一出现故障、该故障是否可能会对另一个接口产生负面影响? 换句话说、一侧的故障 (sRIO 或 SGMII) 是否会导致另一个接口也停止工作?
谢谢!
Michael