This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:通过以太网引导 (BOOTP)-卡在 DHCP 响应处

Guru**** 2787065 points

Other Parts Discussed in Thread: AM6442, DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1610497/am6442-booting-over-ethernet-bootp---stuck-at-dhcp-response

器件型号: AM6442
主题中讨论的其他器件: SK-AM64BDP83822I

大家好、我成功地在 Linux 上设置了 tftp 和 DHCP 服务器、但我似乎在通过以太网引导时遇到了一些问题。

 bootpcap.txt <-从 Wireshark 输出文本

bootpcap.pcapng.txt <--这是 Wireshark pcap 文件

频率 是带有 am6442 的定制板。
网络设置是一台 Linux 笔记本电脑(名为  labtop ) 运行 tftp + DHCP 服务器;禁用防火墙;电缆将主板的输出直接连接到插入的 USB 以太网适配器 labtop

我可以看到、器件正在获取 IP 地址、并且正在为引导文件 (tiboot3.bin) 发送响应。  

No.     Time           Source                Destination           Protocol Length Info
     29 7.966018088    0.0.0.0               255.255.255.255       BOOTP    342    Boot Request from 28:b5:e8:cc:c9:11 (28:b5:e8:cc:c9:11)

Frame 29: 342 bytes on wire (2736 bits), 342 bytes captured (2736 bits) on interface enx3c18a022fdf6, id 0
Ethernet II, Src: 28:b5:e8:cc:c9:11 (28:b5:e8:cc:c9:11), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
Internet Protocol Version 4, Src: 0.0.0.0, Dst: 255.255.255.255
User Datagram Protocol, Src Port: 68, Dst Port: 67
Dynamic Host Configuration Protocol

No.     Time           Source                Destination           Protocol Length Info
     30 7.966145987    10.0.0.1              10.0.0.3              BOOTP    342    Boot Reply

Frame 30: 342 bytes on wire (2736 bits), 342 bytes captured (2736 bits) on interface enx3c18a022fdf6, id 0
Ethernet II, Src: Luxshare_22:fd:f6 (3c:18:a0:22:fd:f6), Dst: 28:b5:e8:cc:c9:11 (28:b5:e8:cc:c9:11)
Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.0.1, Dst: 10.0.0.3
User Datagram Protocol, Src Port: 67, Dst Port: 68
Dynamic Host Configuration Protocol

 


我已单独确认,我可以从 tftp 服务器(本地在 labtop 上,以及通过网络从 Windows 计算机上的 Linux VM 使用相同的电缆+以太网 USB)拉 tiboot3.bin。

 

想了解接下来的步骤?

谢谢、

James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、将文件的权限更改为 644 — 我可以看到 TFTP 从现在开始、但只能传输一个字节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    指定的专家今天已离职。 请在接下来的 2/3 天内回复。

    此致、
    Ritapravo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这段时间里、我会不断地对问题进行锤击、并更新相关内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以,我不能(还没有)可靠地达到这一点。 为了消除可能出现的问题、我设置了另一台具有内部以太网端口(而不是 USB 转换器)的笔记本电脑 — 旧版 T580、现在被称为 实验 2. 。 到目前为止、可以看到引导请求和响应、但不会启动 tftp 传输。 我已经确认该文件也可以通过 labtop2 上的 tftp 拉取。

    我可能会尝试明天拔出一个愚蠢的开关,看看问题是否是直接连接这些设备。

    请注意、我能够通过 UART 加载 tiboot3.bin、tispl.bin、u-boot.img 所有内容;在 u-boot 中也能够检测到 eth。

    我可能只是尝试通过 UART 加载到 u-boot、然后看看是否可以通过网络加载映像/dtb。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据其他答案、我会考虑使用 SK 评估套件进行尝试、以及将备份模式设置为以太网而不是 UART。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、使用了针对的 SK 评估套件 实验 2. 、引导模式引脚为 B15->B0:0001 0000 1010 0011、我可以看到 tiboot3.bin 开始下载:

    但完成后、似乎不会转到任何其他文件。 UART 控制台上没有输出(主端口或调试端口;ttyUSB0/1 或 ttyACM0/1)

    我建议这里的有限成功表明至少 dhcp/tftp 设置(至少)部分正常工作、并且在定制电路板上可能不是很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 SK 评估和确认相同的行为 labtop  -加载到块 965(最后一个),没有进展到下一个文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为方便起见、以下是与以太网相关的原理图区域、从处理器开始、一直到 phy。 相关项应为 RGMII2 (eth0)



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个以太网端口都显示在 u-boot(通过 UART 加载)中;链路检测正常工作(移动电缆会更改活动端口)、但从 u-boot 提示符使用 dhcp 命令不会启动任何 DHCP/BOOTP 流量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:  

    首先、要了解您的设置、您能否澄清以下问题?

    1.您使用的是哪个 SDK 版本?

    2.您使用的是哪种以太网? PRU-ICSSG 还是 CPSW?

    3.澄清,以太网启动的问题是 tiboot3.bin 已完全加载,但 tispl.bin 不开始加载?

    两个以太网端口都显示在 u-boot 中(通过 UART 加载);链路检测正常工作(移动电缆会更改活动端口)、但从 u-boot 提示符使用 dhcp 命令不会启动任何 DHCP/BOOTP 流量。

    我相信这取决于您连接的以太网端口。 您能否说明哪个以太网端口(以太网-PRU-ICSSG 与 CPSW 的类型以及哪个接口名称 — eth0、eth1 等)?

    理想情况下、您首先能够重现 SK-AM64B EVM 的问题。 另请注意、我们不支持通过 PRU-ICSSG 以太网端口进行以太网引导。

    -道林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好道林,你方面到目前为止有什么想法吗?

    请注意、此处列出的补丁程序  是 www.mail-archive.com/.../msg531978.html 到 ti_phy_init.c

    ---
     drivers/net/phy/ti_phy_init.c | 48 ++++++++++++++++++++++++++++++++++-
     1 file changed, 47 insertions(+), 1 deletion(-)
    
    diff --git a/drivers/net/phy/ti_phy_init.c b/drivers/net/phy/ti_phy_init.c
    index a0878193ac0..850c0cbec96 100644
    --- a/drivers/net/phy/ti_phy_init.c
    +++ b/drivers/net/phy/ti_phy_init.c
    @@ -10,12 +10,58 @@
     #include <phy.h>
     #include "ti_phy_init.h"
     
    +#define DP83822_DEVADDR                0x1f
    +
    +#define MII_DP83822_RCSR       0x17
    +
    +/* RCSR bits */
    +#define DP83822_RX_CLK_SHIFT   BIT(12)
    +#define DP83822_TX_CLK_SHIFT   BIT(11)
    +
    +/* DP83822 specific RGMII RX/TX delay configuration. */
    +static int dp83822_config(struct phy_device *phydev)
    +{
    +       ofnode node = phy_get_ofnode(phydev);
    +       u32 rgmii_delay = 0;
    +       u32 rx_delay = 0;
    +       u32 tx_delay = 0;
    +       int ret;
    +
    +       ret = ofnode_read_u32(node, "rx-internal-delay-ps", &rx_delay);
    +       if (ret) {
    +               rx_delay = phydev->interface == PHY_INTERFACE_MODE_RGMII_ID ||
    +                          phydev->interface == PHY_INTERFACE_MODE_RGMII_RXID;
    +       }
    +
    +       ret = ofnode_read_u32(node, "tx-internal-delay-ps", &tx_delay);
    +       if (ret) {
    +               tx_delay = phydev->interface == PHY_INTERFACE_MODE_RGMII_ID ||
    +                          phydev->interface == PHY_INTERFACE_MODE_RGMII_TXID;
    +       }
    +
    +       /* Bit set means Receive path internal clock shift is ENABLED */
    +       if (rx_delay)
    +               rgmii_delay |= DP83822_RX_CLK_SHIFT;
    +
    +       /* Bit set means Transmit path internal clock shift is DISABLED */
    +       if (!tx_delay)
    +               rgmii_delay |= DP83822_TX_CLK_SHIFT;
    +
    +       ret = phy_modify_mmd(phydev, DP83822_DEVADDR, MII_DP83822_RCSR,
    +                            DP83822_RX_CLK_SHIFT | DP83822_TX_CLK_SHIFT,
    +                            rgmii_delay);
    +       if (ret)
    +               return ret;
    +
    +       return genphy_config_aneg(phydev);
    +}
    +
     U_BOOT_PHY_DRIVER(dp83822) = {
            .name = "TI DP83822",
            .uid = 0x2000a240,
            .mask = 0xfffffff0,
            .features = PHY_BASIC_FEATURES,
    -       .config = &genphy_config_aneg,
    +       .config = &dp83822_config,
            .startup = &genphy_startup,
            .shutdown = &genphy_shutdown,
     };
    -- 

    是否考虑识别 PHY(而不仅仅是通用 PHY):

    => mdio list
    mdio@f00:
    9 - TI DP83822 <--> ethernet@8000000port@2
    11 - TI DP83822 <--> ethernet@8000000port@1
    mdio@32400:
    => 
    

    当前 DTS 部分:

    * CPSW core */
    &cpsw3g {
    	bootph-all;
    	pinctrl-names = "default";
    	pinctrl-0 = <&mycpsw1_pins_default>; /* use the defined group */
    	/* Map HW8_TS_PUSH to GENF1 */
    	cpts@3d000 { ti,pps = <7 1>; };
    };
    
    /* CPSW ports: RGMII with PHY-provided RX delay only */
    &cpsw_port1 { phy-mode = "rgmii-rxid"; phy-handle = <&cpsw3g_phy11>; };
    &cpsw_port2 { phy-mode = "rgmii-rxid"; phy-handle = <&cpsw3g_phy9>; };
    
    /* CPSW MDIO + DP83822 PHYs (with resets and IRQs) */
    &cpsw3g_mdio {
    	bootph-all;
    	status = "okay";
    	pinctrl-names = "default";
    	pinctrl-0 = <&mymdio1_pins_default>;
    
    	/* MDIO address 11 (RGMII1) — reset on P20 -> GPIO0_6 */
    	cpsw3g_phy9: ethernet-phy@9 {
    		reg = <0x09>;
    		/* compatible = "ti,dp83822,ethernet-phy-ieee802.3-c22"; */
    		rx-internal-delay-ps = <1>;         /* enable RX delay (fixed by driver) */
    		reset-gpios = <&main_gpio0 8 GPIO_ACTIVE_LOW>;    /* P20 RESET_PHY_0 */
    		interrupt-parent = <&main_gpio1>;
    		interrupts = <39 IRQ_TYPE_LEVEL_LOW>;              /* N16 INT_PWDN_N.0 */
    		 reset-assert-us = <1000>; 
    		 reset-deassert-us = <1000>;
    	};
    
    	/* MDIO address 9 (RGMII2) — reset on N18 -> GPIO0_7 */
    	cpsw3g_phy11: ethernet-phy@11 {
    		reg = <0x11>;
    		/* compatible = "ti,dp83822,ethernet-phy-ieee802.3-c22"; */
    		rx-internal-delay-ps = <1>;         /* enable RX delay */
    		reset-gpios = <&main_gpio0 9 GPIO_ACTIVE_LOW>;    /* N18 RESET_PHY_1 */
    		interrupt-parent = <&main_gpio1>;
    		interrupts = <40 IRQ_TYPE_LEVEL_LOW>;             /* N17 INT_PWDN_N.1 */
    		reset-assert-us = <1000>; 
    		reset-deassert-us = <1000>;
    	};
    };

    据我所知、“rgmii-rxid"应该“应该是 DP83822I PHY 的正确设置、并且基于上面具有非零值的补丁  RX 内部延迟 ps  是否应该导致对 MAC 应用了正确的设置?
    到目前为止、尝试时在获取任何网络流量方面都没有变化 DHCP u-boot 中的命令。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:  

    对延迟的回复表示歉意。

    1) 如果使用 SK-AM64B、在执行以太网引导(通过主引导或辅助引导模式设置)时、tiboot3.bin 传输似乎不会结束并继续移至 tispl.bin(注意:看不到 UART 输出)。

    我们首先关注测试 SK-AM64B EVM 时发现的问题。

    以下是我们要检查的有关您的设置的一些项目。

    1.您可以共享 TFTP 和 DHCP 服务器配置文件吗?

    2.您是否对 SDK 之上 u-boot 中的配置文件有任何更改?

    3.在测试 U-boot 文件(tiboot3.bin 等)的 TFTP 传输时、是否可以显示 U-boot 日志?

    4.是否使用 https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux-rt/esd/AM64X/11_02_08_02/exports/docs/linux/Foundational_Components /U-Boot/UG-Network-K3.html 中的指南 设置以太网引导?

    2) 对于定制电路板、DHCP 请求会作出响应、但(一次除外)tiboot3.bin 传输不会开始。

    如果在 TFTP 读取请求时出现以下情况、则可能会被防火墙阻止。 如果是、请尝试运行“sudo ufw allow“ /udp“、然后重新运行 DHCP 和 tftp 服务器

    • 例如:“sudo ufw allow 69/udp“

    -道林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.在这里粘贴内容
    dhcpd:

    # dhcpd.conf
    #
    # Sample configuration file for ISC dhcpd
    #
    # Attention: If /etc/ltsp/dhcpd.conf exists, that will be used as
    # configuration file instead of this file.
    #
    
    # option definitions common to all supported networks...
    option domain-name "example.org";
    option domain-name-servers ns1.example.org, ns2.example.org;
    
    default-lease-time 600;
    max-lease-time 7200;
    
    ddns-update-style none;
    
    authoritative;
    
    option subnet-mask 255.255.255.0;
    option broadcast-address 10.0.0.255;
    option routers 10.0.0.1;
    
    
    subnet 10.0.0.0 netmask 255.255.255.0
    {
       allow bootp;
       range dynamic-bootp 10.0.0.2 10.0.0.16;
       range 10.0.0.17 10.0.0.100;
       default-lease-time 60000;
       max-lease-time 720000;
       next-server 10.0.0.1;
       always-broadcast on;
    
       if substring (option vendor-class-identifier, 0, 16) = "TI K3 Bootp Boot"
       {
          filename "tiboot3.bin";
       } elsif substring (option vendor-class-identifier, 0, 19) = "AM64X U-Boot R5 SPL"
       {
          filename "tispl.bin";
       } elsif substring (option vendor-class-identifier, 0, 20) = "AM64X U-Boot A53 SPL"
       {
          filename "u-boot.img";
       }
    
    }

    TFTP-HPA:

    # /etc/default/tftpd-hpa
    
    TFTP_USERNAME="tftp"
    TFTP_DIRECTORY="/srv/tftp"
    TFTP_ADDRESS="0.0.0.0:69"
    TFTP_OPTIONS="--secure"
    

    2.我仅使用重建.bin 和.img 文件  am64x_evm_r5_defconfigam64x_evm_a53_defconfig (removing the .config with custom configuration for the custom board). These match the defconfigs as of october 2025, from what I can see.

    3. Yep - with the binaries above, I can see output after the tiboot3.bin finishes loading.

    Welcome to minicom 2.8
    
    OPTIONS: I18n                                                                
    Port /dev/ttyUSB1, 13:14:34                                                  
                                                                                 
    Press CTRL-A Z for help on special keys                                      
                                                                                 
                                                                                 
    U-Boot SPL 2025.01-g53c3fc94ae63-dirty (Feb 05 2026 - 12:41:46 +0100)        
    Resetting on cold boot to workaround ErrataID:i2331                          
    Please resend tiboot3.bin in case of UART/DFU boot                           
    resetting ...                                                                
                                                                                 
    U-Boot SPL 2025.01-g53c3fc94ae63-dirty (Feb 05 2026 - 12:41:46 +0100)        
    SYSFW ABI: 4.0 (firmware rev 0x000b '11.1.2--v11.01.02 (Fancy Rat)')         
    EEPROM not available at 0x50, trying to read at 0x51                         
    === About to init DDR via UCLASS_RAM ===                                     
    === DDR init returned success ===                                            
    === Comprehensive DDR Test ===                                               
      @0x80000000: wrote 0xa5a50000, read 0xa5a50000 PASS                        
      @0x81000000: wrote 0xa5a50001, read 0xa5a50001 PASS
      @0x82000000: wrote 0xa5a50002, read 0xa5a50002 PASS
      @0x84000000: wrote 0xa5a50003, read 0xa5a50003 PASS                           
      @0x88000000: wrote 0xa5a50004, read 0xa5a50004 PASS                           
    === Walking bits test @0x82000000 ===                                           
      Walking bits PASS                                                             
    === Address uniqueness test ===                                                 
    === Cache coherency test ===                                                    
      After cache activity: read 0xdeadbeef PASS                                    
    === All DDR tests DONE ===                                                      
    JGU get_boot_device: devstat = 0x10a3 bootmedia = 0x4 bootmode = 0              
    === [1] spl_relocate_stack_gd: Entry ===                                        
    === [2] CONFIG_SPL_STACK_R_ADDR = 0x82000000 ===                                
    JGU: SPL initial stack usage: 13520 bytes                                       
    === [3] After stack check ===                                                   
    SPL malloc() before relocation used 0x4248 bytes (16 KB)                        
    === [4] After malloc debug ===                                                  
    === [5] After malloc setup ===                                                  
    === Testing DDR at 0x81c00000 ===                                               
    === DDR test: wrote 0xDEADBEEF, read 0xdeadbeef PASS ===                        
    === [6] new ptr = 0x81ffff30 ===                                                
    === [7] About to memcpy ===                                                     
    === [8] After memcpy ===                                                        
    === [9] About to dm_fixup_for_gd_move ===                                       
    === [DM1] dm_fixup_for_gd_move entry ===                                        
    === [DM1a] gd=0x7011b730 new_gd=0x81ffff30 ===                                  
    === [DM1b] gd->dm_root=0x7011d95c ===                                           
    === [DM2] entered if: gd->dm_root exists ===                                    
    === [DM2a] new_gd->uclass_root=0x7011b7dc ===                                   
    === [DM2b] new_gd->uclass_root->next=0x7011f9d0 ===                             
    === [DM2c] About to write to next->prev ===                                     
    === [DM3] after next->prev before prev->next ===                                
    === [DM3a] new_gd->uclass_root->prev=0x7011d954 ===                             
    === [DM3b] About to write to prev->next ===                                     
    === [DM4] after prev->next  ===                                                 
    === [DM5] dm_fixup_for_gd_move exit ===                                         
    === [10] After dm_fixup_for_gd_move ===                                         
    === BOARD_INIT_R called (call #1) sp= gd= ===                                   
    >>SPL: board_init_r()                                                           
    spl_init                                                                        
    JGU get_boot_device: devstat = 0x10a3 bootmedia = 0x4 bootmode = 0              
    === BOOT_FROM_DEVICES: count=5 ===                                              
    === Trying bootdev[0]=0x4 ===                                                   
    === Found loader for 0x4 ===                                                    
    Trying to boot from eth device                                                  
    Loading Environment from nowhere... OK                                          
                                                                                    
    Error: ethernet@8000000port@2 No valid MAC address found.                       
    No ethernet found.                                                              
                                                                                    
    No Ethernet devices found                                                       
    === BOOT FAILED from 0x4 ===                                                    
    SPL: failed to boot from all boot devices                                       
    ### ERROR ### Please RESET the board ###  

    4.通常是(对于评估板);b9->b0:00 1010 0011;对于定制板 — 关于搭接,DP83822 没有链路搭接。

    防火墙 — 防火墙已禁用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是 SK 评估板的照片、带有网络电缆、引导引脚、电源和控制台电缆:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:  

    对延迟的回复表示歉意。  

    我们的开发人员已了解该问题、他建议您看到的问题可能与 MAC 地址有关。 能否在 U-boot 中启用 CONFIG_NET_RANDOM_ETHADDR 配置选项以查看这是否会改变行为?

    -道林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Daolin — 我已经尝试将 CONFIG_NET_Random_ETHADDR=y 添加到 R5 配置文件中;行为似乎没有任何变化。

    进一步看看 表 1-1 (www.ti.com/.../snla450.pdf 中的内容 — 我是否应该期待这在进入 ts 之前应该有效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:  

    我将尝试在我的终端星期一上的 SK-AM64B 板上测试以太网启动、看看我是否遇到您的问题。 在过去的 SDK 版本中、只要使用 CPSW 以太网端口、以太网引导是主要引导模式、并且不对 SRAM 大小进行任何更改、SK-AM64B 以太网引导就可以正常工作。 因为它在过去是有效的、所以我假设 PHY U-boot 驱动程序也可以正常工作。 但是、可能已经对 U-boot 配置进行了更改、这些配置是在 SDK/U-boot 版本之间启用以太网引导所需的、因此我怀疑这一点、但首先我需要确认是否可以重现问题。

    如果您没有收到任何更新的星期二、请通过 ping 通该主题。

    -道林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:  

    在使用 SDK 11.2 的 SK-AM64B 板上、我能够使用 SDK 中的默认 R5 defconfig 重现错误。

    我 向 R5 defconfig 添加了 CONFIG_NET_Random_ETHADDR=y、重新构建 U-boot 二进制文件、并可以看到引导至 U-boot 正常工作。 我注意到您正在使用 SDK 11.1 进行测试、是否可以使用 SDK 11.2 进行测试?

    U-Boot SPL 2025.01-g7493977a537f-dirty (Feb 23 2026 - 12:18:38 -0600)
    Resetting on cold boot to workaround ErrataID:i2331
    Please resend tiboot3.bin in case of UART/DFU boot
    resetting ...
    
    U-Boot SPL 2025.01-g7493977a537f-dirty (Feb 23 2026 - 12:18:38 -0600)
    SYSFW ABI: 4.0 (firmware rev 0x000b '11.2.5--v11.02.05 (Fancy Rat)')
    EEPROM not available at 0x50, trying to read at 0x51
    Set clock rates for '/a53@0', CPU: 1000MHz at Speed Grade 'S'
    SPL initial stack usage: 13536 bytes
    Trying to boot from eth device
    Loading Environment from nowhere... OK
    
    Warning: ethernet@8000000port@2 (eth1) using random MAC address - 32:ab:f3:7b:50:b4
    eth1: ethernet@8000000port@2
    ethernet@8000000port@2 Waiting for PHY auto negotiation to complete....... done
    link up on port 2, speed 1000, full duplex
    BOOTP broadcast 1
    BOOTP broadcast 2
    BOOTP broadcast 3
    DHCP client bound to address 172.168.1.51 (1267 ms)
    Using ethernet@8000000port@2 device
    TFTP from server 172.168.1.1; our IP address is 172.168.1.51
    Filename 'tispl-am64x.bin'.
    Load address: 0x82000000
    Loading: ##################################################  1.1 MiB
             5.3 MiB/s
    done
    Bytes transferred = 1141355 (116a6b hex)
    Authentication passed
    Authentication passed
    Loading Environment from nowhere... OK
    init_env from device 4 not supported!
    Authentication passed
    Authentication passed
    Starting ATF on ARM64 core...
    
    NOTICE:  BL31: v2.13.0(release):v2.13.0-259-ge0c4d3903b-dirty
    NOTICE:  BL31: Built : 07:01:36, Jul  1 2025
    I/TC: 
    I/TC: OP-TEE version: 4.7.0-47-ga9690ae39 (gcc version 13.4.0 (GCC)) #1 Thu Aug  7 15:25:10 UTC 24
    I/TC: WARNING: This OP-TEE configuration might be insecure!
    I/TC: WARNING: Please check optee.readthedocs.io/.../porting_guidelinel
    I/TC: Primary CPU initializing
    I/TC: GIC redistributor base address not provided
    I/TC: Assuming default GIC group status and modifier
    I/TC: SYSFW ABI: 4.0 (firmware rev 0x000b '11.2.5--v11.02.05 (Fancy Rat)')
    I/TC: Activated SA2UL device
    I/TC: Enabled firewalls for SA2UL TRNG device
    I/TC: EIP76D TRNG initialized
    I/TC: SA2UL Drivers initialized
    I/TC: HUK Initialized
    I/TC: Primary CPU switching to normal world boot
    
    U-Boot SPL 2025.01-g7493977a537f-dirty (Feb 23 2026 - 12:18:56 -0600)
    SYSFW ABI: 4.0 (firmware rev 0x000b '11.2.5--v11.02.05 (Fancy Rat)')
    Trying to boot from eth device
    Loading Environment from nowhere... OK
    
    Warning: ethernet@8000000port@2 (eth1) using random MAC address - 92:07:10:dc:93:8e
    eth1: ethernet@8000000port@2
    ethernet@8000000port@2 Waiting for PHY auto negotiation to complete....... done
    link up on port 2, speed 1000, full duplex
    BOOTP broadcast 1
    BOOTP broadcast 2
    BOOTP broadcast 3
    DHCP client bound to address 172.168.1.52 (1305 ms)
    Using ethernet@8000000port@2 device
    TFTP from server 172.168.1.1; our IP address is 172.168.1.52
    Filename 'u-boot-am64x.img'.
    Load address: 0x82000000
    Loading: ##################################################  1.4 MiB
             1.1 MiB/s
    done
    Bytes transferred = 1507243 (16ffab hex)
    Authentication passed
    Authentication passed
    
    
    U-Boot 2025.01-g7493977a537f-dirty (Feb 23 2026 - 12:18:56 -0600)
    
    SoC:   AM64X SR2.0 HS-FS
    Model: Texas Instruments AM642 SK
    Board: AM64B-SKEVM rev A
    DRAM:  2 GiB
    Core:  102 devices, 34 uclasses, devicetree: separate
    MMC:   mmc@fa00000: 1
    Loading Environment from nowhere... OK
    In:    serial@2800000
    Out:   serial@2800000
    Err:   serial@2800000
    Failed to probe prueth driver
    Net:   eth0: ethernet@8000000port@1, eth1: ethernet@8000000port@2
    Hit any key to stop autoboot:  0 
    => 
    

    -道林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好道林 — 我会试着看看我能做什么;现在我试图追逐一些其他错误,所以可能是一些时间.
    也就是说、这是版本 11.02.08.02 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:  

    是的、这正是要尝试的版本(我使用 SDK 11.2 作为参考 SDK 11.02.08.02 的捷径)

    -道林