This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM620-Q1:OSPI NAND 闪存选择指南和放大器;复位引脚

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: AM620-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1619547/am620-q1-ospi-nand-flash-selection-guide-reset-pin

器件型号: AM620-Q1

您好团队:

是否有某种类型的选择指南或表格显示使用 OSPI 且与 AM620-Q1 兼容的闪存器件?

按照 TRM 中的具体规定、提到了以下要求:“当使用支持 3 字节和 4 字节寻址模式且大于 128MB 的 OSPI\xSPI\QSPI\SPI 闪存器件时、必须使用具有复位信号(仅限 NOR 类型存储器)的闪存器件封装“

在以下 E2E 中、我们提供了一些 NAND 闪存建议: AM62A7-Q1:具有可用驱动器的汽车 NAND 闪存选择 — 处理器论坛-处理器 — TI E2E 支持论坛 

推荐的 NAND 闪存没有复位引脚、因此我想知道如何使用这些 NAND 闪存满足 TRM 要求。 或者、TRM 是否意味着在使用 NOR 闪存时只需要一个复位信号。

您建议使用哪种 NAND 闪存? 我在 Starterkit 上看到此 NAND 闪存被使用: W35N01JW_NAND.pdf Datasheet_Brief 。 对于应用、存储器不足、因此需要另一个存储器。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Schoengarth:

    感谢您的查询。

    据我所知、TI 可以 提供关于闪存 OSPI\xSPI\QSPI\SPI   NOR 和 NAND 存储器器件的建议、这些器件已经在 TI 制造的入门套件和 EVM 上进行了测试。

    经过测试的 QSPI NAND 闪存的一个示例是 AM62LEVM 评估板、其中使用了 QSPI W25N01JWTBAG。 它有一个复位引脚。  

    建议使用带复位引脚的闪存的主要原因不是逻辑-NOR 的类型、但 AM620-Q1 ROM 代码仅在从 OSPI/QSPI/xSPI/SPI 闪存引导时在 3 字节寻址模式下运行的限制、以及在发生软件和热复位时需要闪存存储器从 4 字节(非 ROM 引导阶段)切换回 3 字节寻址模式。

    我将在今天晚些时候提供更多信息。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Anastas Yordanov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anastas、

    谢谢你。 现在您是否对我的其余问题有了更多的了解?

    此致、

    直到

    您推荐哪些 NAND 闪存

    [报价 userid=“562295" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1619547/am620-q1-ospi-nand-flash-selection-guide-reset-pin

    在以下 E2E 中、我们提供了一些 NAND 闪存建议: AM62A7-Q1:具有可用驱动器的汽车 NAND 闪存选择 — 处理器论坛-处理器 — TI E2E 支持论坛 

    推荐的 NAND 闪存没有复位引脚、因此我想知道如何使用这些 NAND 闪存满足 TRM 要求。

    [/报价]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外:  

    如果我正确理解了技术参考手册、则只需要 RESET 引脚 OSPI\xSPI\QSPI\SPI 引导 选项。 所述的 8Gbit NAND MT29F8G08ADAFAH4 是 GPMC NAND 引导选项 、其中不需要复位引脚。

     

    我对 OSPI\xSPI\QSPI\SPI 引导选项有疑问:

     

    • 您能否说明一下、如果 NAND 闪存上没有 RESET 引脚、是否有解决方法? 例如、通过切换 VCC 复位 NAND?

     

    我对 GPMC NAND 引导有两个问题:

     

    • GPMC NAND 选项不需要复位引脚?
    • 上文提到的数据表中、GPMC 仅支持高达 128MB 的 ECC。 这是否意味着 MT29F8G08ADAFAH4 ECC 不可用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    有关 OSPI 器件型号选择指南、请参阅以下 E2E 主题以及您可以在 E2E 上找到的任何其他主题。 TI 并不会维护受支持或已测试存储器的列表。

     https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1524081/am62l-customer-am62l-board-how-to-choice-qspi-nand-flash/5868399

     【常见问题解答】TDA4VM:是否有选择 Jacinto 7 支持的合适 OSPI 闪存器件的指南? 

    如果 NAND 闪存上没有复位引脚、是否有解决方法? 例如、通过切换 VCC 来复位 NAND?

    看起来 TRM 最近更新了(仅限 NOR 存储器)、ROM 没有严格要求、但我认为仍然建议使用复位引脚、如 Anastas 的屏幕截图所示。 是的、电源循环也是一个选项。

    GPMC NAND 选项不需要复位引脚?

    我认为并行存储器通常不带有复位引脚、因为其内部逻辑要简单得多。 大多数逻辑位于 SoC 内的 GPMC 控制器中。

    在数据表中提到、GPMC 仅支持高达 128MB 的 ECC。 这是否意味着 MT29F8G08ADAFAH4 ECC 不可用?

    数据表提到了受此器件上引脚输出的地址引脚限制的总存储器大小限制、而不是对 ECC 的限制。 但是、这应该与 GPMC NOR 相关、而不是 GPMC NAND、因为 NAND 协议不同、并且 NAND 所需的所有引脚都具有引脚输出。

    在以下情况下、ROM 代码支持并行 NAND:

    此致、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stan、

    谢谢!

    根据您的回答、我有一些后续问题:

    1.能否确认对于 NAND 闪存 2GB 是支持的最大大小;对于 NOR 闪存、128MB 是使用 GPMC 支持的最大大小?

    2. 我们是否有经验/您看到其他客户并行使用 NAND 闪存和 NOR 闪存? ROM 或非门和应用的非门

    2A 如果是、我们是否有一些概念验证、或许还有一些这样做的 EVM?

    3.对于 ROM 和应用程序只具有 GPMC 上的 NAND 是否有意义?

    4、如果只使用 NAND 闪存,您如何看待安全/安保方面的问题? 因为 NAND 闪存比 NOR 更容易被泄露。

    5.在 TRM 中指定 GPMC 设置为符合 NAND 闪存的模式 0 时序。 这是否意味着工作频率存在某种限制、或者是否始终可以使用 GPMC 来实现 133MHz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他一些详细信息:

    1.  能否确认对于 NAND 闪存 2GB 是支持的最大大小;对于 NOR 闪存、128MB 是使用 GPMC 支持的最大大小?

    1A 如果支持 2Gybte NAND 闪存、您能否确认 整个 2GB 字节上是否支持硬件 ECC

    2. 我们是否有经验/您看到其他客户并行使用 NAND 闪存和 NOR 闪存? ROM 或非门和应用的非门

    2A 如果是、我们是否有一些概念验证、或许还有一些这样做的 EVM?

    2B) SoC 的引导 ROM 是否支持可配置为优先考虑特定片选线路(例如 CS0) 的引导序列、从而使我们能够从 NOR 闪存可靠地启动引导过程?

    2C) 是否可以将 GPMC 配置为在单独的片选区域同时管理两个不同的器件配置文件? 例如、 CS0 上的异步 16 位或非门 和 CS1 上具有有效 ECC 的同步 8 位与非门。

    3.对于 ROM 和应用程序只具有 GPMC 上的 NAND 是否有意义?

    4、如果只使用 NAND 闪存,您如何看待安全/安保方面的问题? 因为 NAND 闪存比 NOR 更容易被泄露。

    5.在 TRM 中指定 GPMC 设置为符合 NAND 闪存的模式 0 时序。 这是否意味着工作频率存在某种限制、或者是否始终可以使用 GPMC 来实现 133MHz?

    时序模式 0 意味着最大传输速率为 10MT/s

    • 5A) 您能否确认由 SoC 的内部引导 ROM 管理的初始启动过程限制为异步 ONFI 时序模式 0?
    • 5b) 加载初始引导加载程序后、是否可以在运行时重新配置 GPMC 以使用更高性能的时序模式来寻址 NAND 闪存?
    • 5C) 最大支持模式: 对于应用级操作、支持的 ONFI 模式最大值是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TIL:

    对不起,我将无法回答所有的问题今天 EOB。 我将在下周初回来给您。

    此致、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stan、

    谢谢、没问题。

    今天的答案(至少是部分答案)将非常感谢、因为这是客户的一个紧急主题。

    此致、

    直到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TIL:

    感谢您的提问。

    [报价 userid=“562295" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1619547/am620-q1-ospi-nand-flash-selection-guide-reset-pin/6248580

    1.  能否确认对于 NAND 闪存 2GB 是支持的最大大小;对于 NOR 闪存、128MB 是使用 GPMC 支持的最大大小?

    1A 如果支持 2Gybte NAND 闪存、您能否确认 整个 2GB 字节上是否支持硬件 ECC

    [/报价]

    您可能需要参考以下 GPMC 常见问题解答线程: 支持 AM62x GPMC 的最大大小 NOR、NAND 和 PSRAM 存储器。

    AM62x((AD [31:16]不是 SoC 引脚上的输出)、AM62x GPMC 不支持 32 位多路复用数据/地址闪存。 因此、根据常见问题解答表、支持的最大大小是 16 位 NOR 闪存(具有多路复用地址和数据)的大小 — 128MB。 对于总共 4 个 CS、这意味着 GPMC 总共有 512MB 的或不可寻址区域。 根据线程中的表、 16 位和 8 位 NAND 支持的最大大小不受应用软件限制。 对于 AM62x ROM 引导、只能有 2GB 的大小。

    [报价 userid=“562295" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1619547/am620-q1-ospi-nand-flash-selection-guide-reset-pin/6248580

    2. 我们是否有经验/您看到其他客户并行使用 NAND 闪存和 NOR 闪存? ROM 或非门和应用的非门

    2A 如果是、我们是否有一些概念验证、或许还有一些这样做的 EVM?

    [/报价]

    据我所知、将 NAND 和 NOR 存储器连接到 GPMC 的不同 CS 很少与 TI EVM 和定制电路板上的 AM62x 或其他较新的 Sitara 处理器一起使用。  

    -我需要检查是否有其他原因 — 如 SI 或其他硬件限制的 AM62x GPMC 有连接 NAND/NOR 或 FPGA 到其多个芯片选择。

    引导过程中还有其他接口比 GPMC 更快、例如 OSPI 或 eMMC、或用作 GPMC 存储器的替代接口。 不过、以下带有 AM62 L3 EVM 的常见问题解答示例展示了一个概念、其中 AM62x ROM 从 8 位 ONFI 1.0 NAND(2GB 或更小)引导代码、并切换 CS 以继续使用 NAND 子板运行。

    从 8 位 ONFI NAND + NAND 子卡的 GPMC 启动 U-Boot 

    我找不到一个示例、其中通过 GPMC 进行 ROM 引导的 NOR 闪存与通过 GPMC 进行数据存储的 NAND 相结合。

    混合非 GPMC 和 GPMC 接口 NAND 和 NOR 存储器的示例:  

    - NOR 闪存将连接到 OSPI 接口,以及连接到 GPMC 的并行 NAND 闪存,用于应用目的。

    -一个 8 位 ONFI 1.0 兼容的 NAND 闪存,用于通过 GPMC 的 ROM 启动代码,结合用于数据存储操作的 eMMC 存储器。

    2b) SoC 的引导 ROM 是否支持可配置为优先考虑特定片选行(例如 CS0) 的引导序列、从而使我们能够从 NOR 闪存可靠地启动引导过程?

    我不确定我是否正确理解? 您是否询问 GPMC 多芯片选择配置、在不同阶段使用不同的 CS?  根据 AM62x TRM/章节初始化、AM62x ROM 可以从 16 位非多路复用 NOR 闪存引导代码 仅在 GPMC0_CSn0 上检测(ROM 引导的唯一允许的 NOR 类型)。  

    2c) 是否可以将 GPMC 配置为在单独的芯片选择区域上同时管理两个不同的器件配置文件? 例如、 CS0 上的异步 16 位或非门 和 CS1 上具有有效 ECC 的同步 8 位与非门。[/报价]

    以下 AM62x TRM 部分 GPMC 功能说明指定:

    虽然根据 4 个不同 GPMC 片选通道之间上述的独立级别、这在物理上可能是可行的、但我不确定这样做是否没有软件限制。 如果要 向 GPMC 软件团队进行澄清、可能需要参考该问题。

    ]对于 ROM 和应用程序、仅在 GPMC 上使用 NAND 是否有意义?

    对于应用和 ROM、这可能 不如将 NOR 和 NAND 存储器同时连接到 GPMC 的两个不同片选引脚那么高效。 这是启动期间 NOR 闪存读取速度带来的主要优势。 无论如何、AM62x ROM 不支持 GPMC XIP 引导和 NOR 闪存的 ECC。 对于 MCU+、Linux SDK 或 AUTOSAR MCAL、我需要检查是否有 SPL 驱动程序支持 GPMC 也不会引导。 请指定您需要有关哪个 SDK/框架的信息?   

    [quote userid=“562295" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1619547/am620-q1-ospi-nand-flash-selection-guide-reset-pin/6248580 如果仅使用 NAND 闪存、您如何了解信息安全/信息安全方面? 因为 NAND 闪存比 NOR 更容易受到攻击。[/quote]

    安全缺点可以通过 ELM 执行的 ECC 计算来部分补偿。 我仍然需要在内部讨论/研究有关 GPMC 接口安全优点/缺点的更多信息。  

    [quote userid=“562295" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1619547/am620-q1-ospi-nand-flash-selection-guide-reset-pin/6248580 TRM 中指定了 GPMC 设置为符合 NAND 闪存的模式 0 时序。 这是否意味着工作频率存在某种限制、或者是否始终可以使用 GPMC 来实现 133MHz?

    您可以参考 AM62x TRM 中的相应小节吗? 在以下情况下是否会出现这种情况: GPMCFCLKDIVIDER = 0?

    谢谢

    此致

    Anastas Yordanov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anastas、

    感谢很多详细的回答。 我认为、OSPI for boot 和 NAND over GPMC 可能是最有意义的。

    当我收到客户的进一步反馈时、我会跟进。

    关于 4):  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TIL:

    感谢您的备注、期待您的意见。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kallikuppa,

    您能否回答 4)

    即使用 GPMC 上的 NAND 只能实现模式 0 时序、还是可以更改该时序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TIL:

    ROM 代码使用多个 RAM 位置来存储每个引导模式的参数、用户可以更改这些参数并在后续热启动后将其考虑在内。  遗憾的是 、无法在 GPMC NAND 引导参数表中找到有关时序的任何信息:

    此致、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stan、

    使用模式 0 时序时、频率将限制为 10MHz — 但可以使用 GPMC 的完整 133MHz 是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TIL:

    我仍然不确定 GPMC 的模式 0 是什么。 我需要内部检查。 我记得之前在 66MHz 处引导的 Sitaras、这个可以在 SW/SBL 中稍后进行调整。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正在将其脱机。

    BR、

    直到