This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:采用 PMIC TPS65224RAHRQ 且基于 AM62P5 的设计中的总功率损耗

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: AM62P, TPS65224-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1623643/am62p-total-power-loss-in-am62p5-based-design-with-pmic-tps65224rahrq

部件号: AM62P
主题中讨论的其他器件:TPS65224-Q1

团队、

我们知道、我们的客户已经使用 AM62P5 处理器进行设计了一段时间。

 

他们想计算其主要处理器 (AM62P5x 和 PMIC:TPS65224RAHRQ) 的关键元件的总功率损耗。

 

下图使用相应的电压轨绘制计算出的功率。  他们的询问是、我们是否可以建议如何更准确地计算他们的应用?

FET 2.png

 

我们建议从以下开头使用 TI PET 工具:

AM62P 功耗估算工具用户指南  

感谢我们 AM62P 电源专家的任何其他意见和指导。

 

CY、
CY  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的联系。 要估算 SoC 上的有效功耗、我们建议使用功耗估算工具 (PET)。 为了获得更准确的数据、我们还提供了 AM62P EVM、客户可以使用该 EVM 来测试其定制软件(即启用了特定资源的器件树)。   

    对于 TPS65224-Q1 上的估算功率损耗、我建议向 PMIC 团队提交一个单独的 E2E、以便他们可以提供任何 PMIC 效率估算器工具(如果可用)。  

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速答复、Brenda。  我们已表示希望首先使用 PET 工具、因此请继续关注这方面的更多内容。

    对于 PMIC、好建议: 我们在此处创建了一个单独的 E2E 主题:

    TPS65224-Q1:使用 PMIC TPS65224RAHRQ 的基于 AM62P5 的设计中的总功率损耗 — 电源管理论坛-电源管理 — TI E2E 支持论坛

    此致、

    Chris